This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR6043: 不能理解高级参数配置中参数的含义

Part Number: MSP430FR6043


您好,在设置高级参数的时候,不太能理解他们的含义,看了参考设计手册和ch_config.html文件也不太能理解。

1. 请问这里参数的设置对于测量结果的准确性大不大,可以直接使用默认的参数吗?

2. 比如 Start PPG Count (ns) 参数,请问指的是测量过程中的哪一段时间?是指在新一轮的测量中,新一轮的开始到第一个激励脉冲这段时间吗?这样理解的话,我感觉设置成零更合理些,但默认值是10000,请问这个10000是怎么考虑的呢?

3. 比如 Turnon ADC Count (ns) 这个参数,请问是指在新一轮的测量中,新一轮的开始到开始采样接收波形这段时间吗?那为什么这里的默认值是5000,反而小于 Start PPG Count (ns) 的10000呢?

4. 请问 Envelope Crossing Threshold 是什么参数?看了解释完全没头绪,都不知道是哪一部分的参数

5. 比如 Start PGA and IN Bias Count (ns),请问这是指波形采样后到进行放大的时间吗?

如果方便,请简单画个图说明一下,非常感谢您的耐心解答!

  • 您好,您的问题我们升级到英文论坛看下,有答复尽快给您。

  • 您好,在阅读User's Guide  Water Flow Meter时,看到有关Start PPG Count的参数,但还是不能理解,换能器相差30us以内,设置10000的值,后面又说相差25us,需要设置15000,不能理解,请问具体需要怎么设置呢?我的换能器之间距离是72mm,使用的液体是水(H2O),我要设置什么数值?

  • 您好,

    您可以直接使用默认参数。

    ASQ 是一个定时器,SAPHATM_A 到 F 是比较/捕获寄存器。 当定时器计数器的值等于那些比较/捕捉寄存器中的值时,将会触发特定事件。 

    对于打开 ADC (event TMB),意味着为 SDHS ADC 模块加电。 并不意味着开始采样。

    对于应用 Rx BIAS (event TMC)的默认值为0,意味着在 ASQ 开始时应用 RX 偏置会以0延迟触发。 

  • 谢谢您的解答,但我对Start PPG Count参数10000和15000的设置还是不太能理解,可以举个例子解释一下吗?我的换能器之间距离是72mm,使用的液体是水(H2O),我要设置什么数值?

  • 飞行时间小于30us,意味着您可能需要将脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔设置为25us。 并且存在一些基于start PPG count的限制。 为了设置更短的 ADC 开始捕获间隔,必须增加开始 PPG。 必须遵循以下公式。

    (Gap between pulse start and ADC Capture + Start PPG Count) – Turn on ADC Count  ≥ 32uS

    例如,脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔为25us,start PPG count必须为12us,才能使公式有效。 比如:

    25us + 12us - 5us >= 32us

    您的72mm,飞行时间约为48 us。 对于 PPG count,您可以使用默认的10000ns。