Part Number: EVM430-FR6043
使用EVM430-FR6043开发板与电脑进行连接时,GUI界面显示错误:
“More that one HID devices with the same VID/PID detected. Only one device may be connected.”
然而PC并未连接其他HID器件。
经观察,使用USB将开发板与电脑进行连接之后,标志HID Bridge连接正常的led202先正常闪烁,闪烁三次之后熄灭(每次均如此)
将开发板使用powershell恢复至默认状态时,仍不能解决。
此开发板被用于气体流量测试,两周前使用时功能正常。
向大家请教可能的解决方法。