Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , MSP430F5528, MSP-FET
我使用的CCS版本为12.1,用Debug进行烧录时总是提示Error initializing emulator: Interface Communication error,于是无法烧录,下载Uniflash进行烧录也是一样的提示,我换过usb线但没有用,在社区搜到过一个解决办法,但是没有看懂,他是这样描述的:
建议尝试以下步骤:
1. 删除驱动程序(MSP Debug Interface 和 MSP Application UART1)
2.然后重启CCS,重新插上你的MSP430F5529,
3. 将安装新驱动程序并提示您更新调试器的固件。
目前看来该问题与 MSP430F5529 器件无关,而与 LaunchPad 的 eZ-FET lite 部分中使用的 MSP430F5528 有关。当 CCS 尝试更新 eZ-FET lite 固件并且无法恢复到其初始状态时,好像发生了一些错误,导致锁定状态。
若之前的步骤还是不行的话,请尝试使用 MSP-FET 工具重新编程 F5528,测试点 TP104-TP110 排列在 LaunchPad 的顶部。必要的软件可以从这个网页下载:
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html
但是我执行到第三步的时候,驱动程序是重新安装了,但是并没有提示我更新调试器的固件库,我要如何主动的更新调试器的固件库呢?或者对于这个报错有更好更优的解决方法吗?