想把名为Demo的工程复制一份,发现直接用复制文件和更改文件夹名称,再导入入工程的方法行不通。
因为工程名没改过来,所以CCS认为重名了。一直没找到CCS更改工程名的好办法。
后来在网上找到一个办法,就是右键Demo工程文件,点击”复制“,再在空白处右键点击”粘贴“(粘贴的路径与Demo一致)。
在弹出的提示框内对工程重新命名为Demo1,这样就能够将Demo复制成Demo1,并且同时在”Project Explorer“下打开了。
费了九牛二虎之力,貌似是搞定了。但接下来发生了极其无语的事情:
我试着将Demo1从”Project Explorer“里删除,并且选择的是”Delete project contents on disk“。
结果提示了一个什么错误,发现”Project Explorer“下Demo1的工程名还在,但里面还剩一个”Include“文件夹。
我心想,再接着删吧。结果再对Demo1删了一次。
Demo1倒是彻底删除了,但是我原来的Demo工程也全部被删除了!!!这个过程中我没有对Demo工程作任何操作!
我之前辛苦调试好的东东就这样消失了!!!
还有最最无语的事情,就是Demo工程所在的上一级目录的文件夹也整个被删除了,我里面存放的其它文件也没了~!
并且在电脑的”回收站“里也看不到这些被删除的文件,也就是说根本都无法恢复!!!
我之前辛辛苦苦做的工作就这样人间蒸发了!!!
看来以后如果还要用CCS的话,必须每隔一分钟将全部的内容备份到U盘或其它存储空间一次才放心!
CCS简直是我用过的最难用的、最让人无语的编译调试软件,没有之一!!!