我目前使用MSP430AFE253芯片进行蓄电池内阻采集,通过PWM脉冲波,测量PWM脉冲波高低电平时的AD值,蓄电池在正常状态下(没有进行充电操作),测量的AD数值稳定,如下图:![]()
蓄电池进行充电时,测量的AD数值就异常了,可能是有交流干扰,如下图:
![]()
问题:蓄电池在没有充电的状态下测量PWM脉冲高低电平时的AD值正常,蓄电池充电时,可能由于存在交流干扰,测到的PWM高低电平时的AD值异常。
请问这种问题应该怎么解决,能使模块在蓄电池充电操作时,也能正常测量PWM脉冲波高低电平时的AD值。
这个问题一直没有解决,我希望能有专门的工程师配合解决问题,最好能够私下对话,这样能够更好的沟通问题,解决问题,谢谢!