This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

mps430f5529lp

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请问 手上有一个 mps430f5529lp的板子 想问一下  板子上只有一个mini usb 接口 想问一下 这个接口是否可以 既当链接仿真器下载程序使用 又可以实现430与pc机的数据通信啊  如果可以的话怎么设置啊  现在我的板子与电脑相连接 只显示仿真器的com口  没有usb相应的com 口显示 请问 怎么设置 谢谢

  • 没用过这个板子,好像是这两个功能不能同时使用。不过可以很方便的切换。

    具体可以看手册:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/slau533

  • LP 硬件包括 USB 集線器, 一個 mini usb 接口支持兩個內置 USB 接口。 一個內置 USB 接口, 作為仿真器和 Application UART 同時兩用。 另一個內置 USB 接口供 MSP430F5529 使用。

    LP 出廠時 MSP430F5529 固件也同時兩用此 "另一個內置 USB 接口" --  作為 USB Disk 和仿 USB Keyboard。

    因此,這個 mini usb 接口, 同時支持4個USB端點。

  • 这个miniusb的接口可以用于板子的调试和板子的串口通信。因为在板子上面集成了一个USB转232 的芯片和一颗430 做烧写器的芯片在上面。

    谢谢

  • Lichen Wang 说:
    因此,這個 mini usb 接口, 同時支持4個USB端點。

    當你需要使用鍵盤時,嘗試按一下這個 LunachPad 上的 S1 按鈕。你可能會看到 Hello World 自動出現。

    當您搜索的磁盤時,你可能會看到一個稱為 5529LP 的磁盤。

    當你搜索 ComPort 時,你可能會看到一個 MSP Application UART1 和一個 MSP Debug Interface


    *** *** *** 小心,不要將 UART 與 RS-232 端口混淆*** *** ***

  • 你好,

    MSP430F5529LP的片上仿真器是可以同时支持下载器和串口的。

    参见仿真器丝印层显示,TEST RST作为SBW仿真使用。

    TX RX作为串口使用。