This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 FR5969 里面,FRAM 中安置了 cache ,与cache有关的寄存器是FRCTL0 中的 NWAITS[2:0] 位,
我在写cache 的时候发现几个问题:
1. 如何做到将cache 关闭?
2. 如何做到datasheet 中写的 FRAM 0% cache hit ratio ?
3.为什么将NWAITS 位置为0 之后 得到的电流结果与 datasheet 中的 I(RAM)相同,这是什么原因?
求大侠解救我啊 很纠结中,在线等!
推荐一篇FRAM的好文slaa526 MSP430FR57xx FRAM Quality and Reliability。cache的存在本身并不耗费多少功耗,但是可以有效减少对FRAM的操作。