代码如下:
#include "msp430x54x.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "PIN_DEF.H"
#define FLL_FACTOR 549 // FLL_FACTOR: DCO倍频系数
char event, RXBuffer[2];
//***************************************************************************//
// //
// RS232/485接收中断服务程序 //
// //
//***************************************************************************//
#pragma vector=USCI_A3_VECTOR
__interrupt void USCI_A3_ISR(void)
{
switch(__even_in_range(UCA3IV,4))
{
case 0:break; // Vector 0 - no interrupt
case 2: // Vector 2 - RXIFG
UCA3TXBUF = UCA3RXBUF;
while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
event |= 0x01;
break;
case 4:break; // Vector 4 - TXIFG
default: break;
}
}
//***************************************************************************
// //
// 初始化主时钟: MCLK = XT1×(FLL_FACTOR+1) //
// //
//***************************************************************************
void Init_CLK(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关看门狗
P7SEL |= 0x03; // 端口选择外部低频晶振XT1
UCSCTL6 &=~XT1OFF; // 使能外部晶振
UCSCTL6 |= XCAP_3; // 设置内部负载电容
UCSCTL3 |= SELREF_2; // DCOref = REFO
UCSCTL4 |= SELA_2; // ACLK = XT1
__bis_SR_register(SCG0); // 关闭FLL控制回路
UCSCTL0 = 0x0000; // 设置DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_7; // 设置DCO振荡范围
UCSCTL2 = FLLD__1 + FLL_FACTOR; // Fdco = ( FLL_FACTOR + 1)×FLLRef = (649 + 1) * 32768 = 21.2992MHz
__bic_SR_register(SCG0); // 打开FLL控制回路
__delay_cycles(1024000);
do
{
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // 清除 XT2,XT1,DCO 错误标志
SFRIFG1 &= ~OFIFG;
}while(SFRIFG1&OFIFG); // 检测振荡器错误标志
}
//***************************************************************************//
// //
// Init_Port(void): 设置IO端口 //
// //
//***************************************************************************//
void Init_Port(void)
{
P5DIR |= POWER; // 主电源
MAIN_POWER_ON;
P7DIR |= LED_PWR; // 发光二极管电源
P7OUT &=~LED_PWR;
INTERNAL_PULL_UP; // 使能键盘端口内部上拉电阻
ROW_IN_COL_OUT; // 设置行输入,列输出0
P11DIR |= 0x07; // ACLK, MCLK, SMCLK set out to pins
P11SEL |= 0x07; // P11.0,1,2 for debugging purposes.
}
//***************************************************************************//
// //
// Init_RSUART(void): 初始化RS232/485端口 //
// //
//***************************************************************************//
void Init_RSUART(void)
{
RS_PORT_SEL |= TXD + RXD; // 选择引脚功能
RS_PORT_DIR |= TXD; // 选择引脚功能
UCA3CTL1 = UCSWRST; // 状态机复位
UCA3CTL1 |= UCSSEL_1; // CLK = ACLK
UCA3BR0 = 0x03; // 32.768kHz/9600=3.41
UCA3BR1 = 0x00;
UCA3MCTL = UCBRS_3 + UCBRF_0; // UCBRSx=3, UCBRFx=0
UCA3CTL1 &= ~UCSWRST; // 启动状态机
UCA3IE |= UCRXIE; // 允许接收中断
// RS485_IN;
}
//***************************************************************************//
// //
// RS232TX_PROC(void): RS232端口发送程序 //
// //
//***************************************************************************//
void RS232TX_PROC(char *tx_buf)
{
unsigned char i,length;
length = strlen(tx_buf);
for(i=0;i<length;i++)
{
UCA3TXBUF = *tx_buf++;
while (!(UCA3IFG&UCTXIFG));
}
}
void main( void )
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Init_CLK_HFXT2();
Init_Port();
Init_RSUART();
_EINT();
while(1)
{
if((P6IN&0x0F)!=0x0F) // 检测按键按下
{
RS232TX_PROC("hello world");
__delay_cycles(5000000);
}
}
}