你好,有两个问题。
1.USS软件对评估板连接时出现以下错误:

可以确定的是评估板并未出现问题,因为在其他电脑上可以正常连接,但是我的工作电脑无法连接评估板,请问我该如何解决。
2.关于流量计的算法问题,评估板计算时会自动根据超声回路长度进行流量的计算吗?是否只能通过METER Constant这一常数进行不同水管管径的标定。
关于METER Constant我找到了以下算法,是否可以通过此算法对该常数进行计算,还是说只能根据标准流量计进行标定。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,有两个问题。
1.USS软件对评估板连接时出现以下错误:

可以确定的是评估板并未出现问题,因为在其他电脑上可以正常连接,但是我的工作电脑无法连接评估板,请问我该如何解决。
2.关于流量计的算法问题,评估板计算时会自动根据超声回路长度进行流量的计算吗?是否只能通过METER Constant这一常数进行不同水管管径的标定。
关于METER Constant我找到了以下算法,是否可以通过此算法对该常数进行计算,还是说只能根据标准流量计进行标定。

Hi,
1)可能与 USB 驱动程序问题有关。 您试下重新安装 USB 驱动程序看看。
2)EVM 板不会根据超声波环路长度进行计算,而是基于Meter Constant值来进行计算。 您需要先自行设置仪表常数值。
最好使用标准仪表通过流量测试获得Meter Constant 值, 因为实际的管道并不理想。 通过这些公式计算仪表常数值时会出现误差。
是否只能通过METER Constant这一常数进行不同水管管径的标定。
您是指,是否只能通过Meter Constant值来标定不同的水管管径吗?
Thanks
是的,我需要对多个管径进行测量,是不是需要事先标定不同的Meter Constant值,因为客户只需要输入管径就可以进行测量。另外关于Meter Constant值有一个疑问,你们在手册里指出Meter Constant值的最大值为22742000,但实际上在GUI内设置Meter Constant值大于22742000,该值也会生效,并且可以正常的影响计算出的流量值,这是bug还是正常的功能呢?
Hi,
是的,我需要对多个管径进行测量,是不是需要事先标定不同的Meter Constant值,因为客户只需要输入管径就可以进行测量。
对于直径不同的管道,需要使用独立的立式仪表来获得Meter Constant值。 没有简单的方法可以通过管道直径来直接获得Meter Constant值。
另外关于Meter Constant值有一个疑问,你们在手册里指出Meter Constant值的最大值为22742000,但实际上在GUI内设置Meter Constant值大于22742000,该值也会生效,并且可以正常的影响计算出的流量值,这是bug还是正常的功能呢?
代码中还有一个附加的缩放功能,允许Meter Constant值现在大于22742000。 您可以在代码中检查 USS_VFR_LARGE_PIPE_Addl_sf_enable。
Thanks
感谢您的回复,我重新下载安装了USB驱动程序,并且重新安装了USS程序,但是问题并没有解决,我的电脑还是连不上评估版,还有没有什么其他的解决办法。
您好,
这样的话我们可能也无法给到您更多帮助,非常抱歉。
您可以再试下重新安装计算机系统。 因为这个板子可以正常连接到其他 PC。 因此不太可能是电路板的问题。