Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
提供的示例项目MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo中,UssSwLib.h中有些函数只有申明没有定义,请问要怎么使用或查看这些函数?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
提供的示例项目MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo中,UssSwLib.h中有些函数只有申明没有定义,请问要怎么使用或查看这些函数?谢谢!
我买的EVM430-FR6043开发板我不敢调试,我担心程序有问题不能复原。请问这种情况下如果我用开发板调试,这几个找不到定义的函数会导致linker不成功吗?
为什么其它的函数可以找到定义,而同一个头文件里面的下面红圈内函数找不到定义?
调试是不需要重新烧录的。连接好上位机,修改参数、观察结果都是在上位机中进行。
嗯,谢谢!USS_generateMultiToneBinaryPattern这个函数的定义在哪个SDK的文档中,我怎么找到它呢?
谢谢!在创建的新的工程中,我要怎么样添加进USS_SW_CCS.a这个文件,并使用其中功能呢?
file:///C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/LibUsersGuide/markdown/OptimLib.html
这个是包含在USS SDK中的html格式的文档。需要下载并安装USS,然后在相应的路径下便能找到
C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/LibUsersGuide/markdown/OptimLib.html
SDK的安装路径使用的是默认的吗?再注意一下SDK的版本。可以手动去该路径下寻找一下
file:///C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/LibUsersGuide/markdown/OptimLib.html
您好,我反馈的意思是说:上面的链接打不开,显示“未找到文件”。