This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Original question:
EVM430-FR6043: EVM430-FR6043采样算法
现在ADC每次采样会报错,而且波形看着不是很好。配置是这种有没有办法让芯片恢复出厂设置?
或者有什么办法让它采样更好
USS的demo板使用的就是SDK中的例程,调试都是通过GUI来实现的。
所以可以重新烧录一下SDK中的例程:C:\ti\msp\UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01\examples\MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo\CCS
默认SDK的默认配置是啥啊
比如说 UPS and DNS Gap 和 UPS0 和 UPS1这种参数好像没找到呢
其他都找到了,这两个是不是没有不用配置啊
我不是很明白你的意思。
最简单的,在GUI上点击reset values,就能将所有参数恢复为默认值:
方便再进一步解释一下其它的需求吗?
比如说原理中采样点和波形理论上是这样的,我实际采样的是这样我应该如何配置USS才能采样从实际状态采样成理想状态
这个波形看起来并没有什么问题
ok,thanks
客气了