Part Number: MSP430FR6043
您好:
在应用笔记《MSP430FR604x 超声波液体流量计量算法详解》中有这么一段描述:
“对于上行回波序列 UPS[n]和下行回波序列 DNS[n],两者波形完全一致,由于液体流速导
致两个回波存在时间差 dTOF。因此,可对 UPS[n]和 DNS[n]进行相关运算,找到两者的时间
差,用于准确提取 dTOF 的值。”
描述中写道,“两者波形完全一致”的情况下,可以对UPS[n]和 DNS[n]进行相关运算。
实际应用中,采用一对换能器相互作为接收器和发送器,获取UPS[n]和 DNS[n],
因为生成工艺的原因,换能器不可能完全一致,这种情况下,
UPS[[n]和 DNS[n]的波形是否会存在微小的差异?
这种差异最终是否会影响相关计算的精确度?