This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430_C语言扩展部分



C语言扩展部分

 

1.1.1 扩展关键字

1、asm

也可以写成 _asm。功能是在c程序中直接嵌入汇编语言。

Asm(“string”);

其中string必须是有效的汇编语句。

2、 __interrupt

放在函数前面,标志中断函数。下面这段程序是异步串行口UART0的接受中断函数。UART0RX_VECTOR为异步串行口UART0的接受中断向量。

举例:

#pragma vector=UART0RX_VECTOR

__interrupt void UARTO_R(void)

{

TXBUF0=RXBUF0;

}

3、__monitor

放在函数前面,功能是当这一函数执行的时候自动关闭中断。应该尽量缩短这样的函数,否则,中断事件无法得到及时的响应。

4、__no_init

放在全局变量前面,功能是使程序启动时不为变量赋初值。

5、__raw

编译中断函数时,编译器会自动生成一段代码,首先保存当时所用到CPU内寄存器的内容,退出中断程序时再进行恢复。将__raw放在中断函数前可禁止保存CPU内寄存器的过程,当然退出时也不会恢复。是否为中断函数使用此关键字需要更具具体情况而定。

6、__regvar

放在变量前面,作用是声明变量为寄存器变量。可以用于整数、指针、32位浮点数以及只含有一个元素的结构和联合体。寄存器变量的地址只能为R4或者R5,也不能使用指针指向这个寄存器变量,而且必须用__no_init禁止初始化。

如:

__regvar __no_init unsigned char q0 @ __R4;

其他不常用的关键字还有:__data16__intrinsic__noreturn__root__task__word16

1.1.2 内部函数

1、__bcd_add_short

Unsigned short __bcd_add_short(unsigned short,unsigned short);

功能:两个16BCD格式的数字相加,返回和。

2、__bcd_add_long

Unsigned long __bcd_add_long(unsigned long,unsigned long);

功能:两个32BCD格式的数字相加,返回和。

3、__bcd_add_long_long

功能:两个64BCD格式的数字相加,返回和。

4、__bic_SR_register

Void _bic_SR_register(unsigned short);

功能:将CPUSR寄存器中的某些位清零。其参数为屏蔽码,需要清零的位为1

5、__bic_SR_register_on_exit

Void __bic_SR_register_on_exit(unsigned short);

功能:用于一个中断函数或者不可中断函数(标志为__monitor)返回时,将CPUSR寄存器中得某些位清0.其参数为屏蔽码,需要清零的位为1.

6、__bis_SR_register

Void __bis_SR_register(unsigned short);

功能:将CPUSR寄存器中得某些位置1.其参数为屏蔽码,需要置1的位为1.

7、__bis_SR_register_on_exit

Void __bis_SR_register_on_exit(unsigned short);

功能:用于一个中断函数或者不可中断函数(标志为__monitor)返回时,将CPUSR寄存器中得某些位置1.其参数为屏蔽码,需要置1的位为1.

8、__disable_interrupt

Void __disable_interrupt(void);

功能:关闭全局中断。先执行DINT指令,关闭全局中断,然后再执行NOP指令。空指令是为了确保关闭了全局中断之后再执行下面的程序。

9、__enable_interrupt

Void __enable_interrupt(void);

功能:使用NINT指令打开全局中断。

10、__even_in_range

Unsigned short __even_in_range(unsigned short value,unsigned short upper_limit);

功能:只能与switch语句结合使用,判断value是否为偶数且小于等于upper_limit.

举例:

Unsigned int MoonRiver,iq0;

Iq0=2;

Switch(__even_in_range(iq0,4))

{

Case 0:

MoonRiver=0;

Break;

Case 2:

MoonRiver=2;

}

结果:假设iq0的值为2,执行完毕时MoonRiver=2.否则,与普通的switch语句一样,跳过case部分,直接执行下面的程序。使用__even_in_range的好处是可以生成效率比较高的代码,在判断多中断源时可以使用此函数。

11、__get_interrupt_state

Istate_t __get_interrupt_state(void);

功能:返回当前的中断状态。返回值istate_t为一结构,通过此函数可以将获得当前的中断状态并保存,将来可以使用__set_interrupt_state恢复中断状态。

12、__get_R4_register

Unsigned short __get_R4_register(void);

功能:返回寄存器R4的值,只在R4被锁定时有效。

13、__get_R5_register

Unsigned short __get_R5_register(void);

功能:返回寄存器R5的值,只在R5被锁定时有效。

14、__get_SP_register

Unsigned short __get_SP_register(void);

功能:返回堆栈指针寄存器SP的值。

15、__get_SR_register

Unsigned  short  __get_SR_register(void);

功能:返回CPU中状态寄存器SR的值。

16、__get_SR_register_on_exit

Unsigned short __get_SR_register_on_exit(void);

功能:用于一个中断函数或者不可中断函数(标志为__monitor)返回时,返回状态寄存器SR的值。只在中断函数或者不可中断函数中有效。

17、__low_power_mode_n

Void __low_power_mode_n(void);

功能:进入低功耗模式0~4.

18、__low_power_mode_off_on_exit

Void __low_power_mode_off_on_exit(void);

功能:从一个中断函数或者不可中断函数(标志为__monitor)返回时退出低功耗模式。只在 中断或者不可中断函数中有效。

19、__no_operation

Void __no_operation(void);

功能:执行NOP指令。

20、__op_code

__op_code(unsigned short);

功能:在指令流中插入一个常数。

21、__segment_begin

Void *__segment_begin(segment);

功能:segment 是段的名字,必须是字符串。返回指向segment段的地址。此处的段是程序中定义的数据段、代码段、堆栈段等,一般用户可以使用编译器的默认设置。

22、__segment_end

Void *__segment_end(segment);

功能:segment是段的名字,必须是字符串。返回指向segment 段结束后的第一个字节的地址。

23、__set_interrupt_state

Void __set_interrupt_state(istate_t);

功能:恢复istate_t中保存的中断状态。

24、__set_R4_register

Void __set_R4_register(unsigned short);

功能:将unsigned short值赋给寄存器R4,只在R4被锁定时有效。

25、__set_R5_register

Void __set_R5_register(unsigned short);

功能:将unsigned short 值赋给寄存器R5,只在R5被锁定时有效。

26、__set_SP_register

Void __set_SP_register(unsigned short);

功能:给堆栈指针寄存器SP赋值。

27、__swap_bytes

Unsigned short __swap_bytes(unsigned short);

功能:一个16位的无符号整数,高8位与低8位进行交换。如0x1234交换后0x3412.

1.1.3 扩展定义

1、PxINPxOUTPxDIRPxSEL

X为端口号。IN为端口输入寄存器,OUT为端口输出寄存器,DIR为端口方向控制寄存器,SEL为端口第二功能选择寄存器。

举例:

Moon=P1IN;//读端口P1的值

P3OUT=5;//P3端口输出5

P2DIR=0XF0;//P2端口的高四位为输出,低4位为输入

P6SEL=0XF;//P6端口的高四位用作I/O端口,低4位用于第二功能

2、BITx

X的取值范围为0~F。代表寄存器的某一位。其定义为:

#define BIT0  (0X0001)

#define BIT1  (0X0002)

#define BITE  (0X4000)

#define BITF  (0X8000)

BIT0为最低位,BITF为最高位。MSP430是不支持位操作的,如果想对位操作,最好的方法就是通过位屏蔽来实现。

举例:

P1OUT|=BIT0;//P1口的最低位输出置1

P1OUT&=~BIT7;//P1口的最高位输出清0P1口只有8

3、LMPx

X:0~4.进入0~4低功耗模式。其定义为:

#define LPM0 _BIS_SR(LPM0_bits)//进入低功耗模式0

#define LPM0 _BIS_SR(LPM4_BITS)//进入低功耗模式4

从以上代码可以看出扩展定义是对内部函数的二次包装

举例:

LPM0;//进入低功耗模式0

LPM4;//进入低功耗模式4

4、LPMx_EXIT

X:0~4。退出0~4低功耗模式。其定义为:

#define LPM0_EXIT _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits)//退出低功耗模式0

#define LPM4_EXIT _BIC_SR_IRQ(LPM4_bits)//退出低功耗模式4

举例:

LPM0_EXIT;

LPM4_EXIT;

5、_EINT()

打开全局中断控制,使GIE=1

6、_DINT()

关闭全局中断控制,使GIE=0.执行__disable_interrupt指令。

7、_NOP()

空操作。执行__no_operation指令。

8、_OPC(x)

在指令流中插入一个常数。X为unsigned char 类型。执行__op_code指令。

9、_SWAP_BYTES(x)

X是一个16位的无符号整数,高8位与低8位进行交换。执行__swap_bytes指令。

10、__no_init [数据类型变量名 地址

在某一固定地址处定义一个不进行初始化的变量,地址可以在RAMFLASH内。如果使用此方式定义在RAM内的变量需要赋值,那么必须先定义,然后才能赋值。

举例:

/*分配变量MoonRiverRAM地址0x210*/

__no_init unsigned int MoonRiver @ 0x210;//没有初始化

MoonRiver=100; //初始化MoonRiver 100

 

/*分配变量MoonRiverFLASH地址0XFFC0*/

__no_init float MoonRiver @0Xffc0;

 

/*分配数组MoonRiver[3] RAM地址0X200*/

__no_init char MoonRiver[3] @0x200;

 

/*分配结构sMoonRiverRAM地址0X200*/

typedef struct

{

Unsigned char q0;

Unsigned char iq0;

}sMoonRiver; //定义一个结构型的数据类型,名为sMoonRiver

__no_init sMoonRiver MoonRiver @0x200;//声明变量MoonRiver,其数据类型为sMoonRiver

MoonRiver.q0=100;

MoonRiver.iq0=1000;  //MoonRiver赋初值

11、Const [数据类型变量名 地址

在某一固定地址处定义一个只读变量,并且只能在定义的时候赋初值。这种定义变量的方式在FLASH的固定地址处分配变量时非常有用。

举例:

/*分配变量MoonRiverRAM地址0x210*/

Const unsigned int MoonRiver @0x210 =100;//初始化MoonRiver100

/*分配变量MoonRiverFLASH地址0XFFC0*/

Const float MoonRiver @0XFFC0=32.5;//初始化MoonRiver32.5

/*分配数组MoonRiver[3]FLASH地址0XFF00*/

Const char MoonRiver[3] @0Xff00{0,1,2};

/*分配结构sMoonRiverRAM地址0XFFD0*/

Typedef struct

{

Unsigned char q0;

Unsigned char iq0;

}sMoonRiver;//定义一个结构型的数据类型,取名为sMoonRiver

Const sMoonRiver MoonRiver @ 0xffd0={2,500};//声明变量MoonRiver,其数据类型为sMoonRiver

如果不需要确定地址,指向在FLASH中分配一个变量,形式为:

Const [数据类型变量名;

举例:

Const unsigned int MoonRiver=100;