This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IO口漏电流,怎么解决

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169

采集5V电压信号,通过分压之后使用MSP430F169单片机内部AD采集信号。采集的电压信号不是很准,而且当输入为0V电压时,采集到的电压不为0,并在示波器上观察到几百毫伏的电压。

  • AD采样有零点漂移很正常的。

    你说的“采集的电压信号不是很准”,不知道不准到什么程度。有偏差是正常的,只要偏差不是很大。

    一般作为计量器具时,要对AD采样换算出来的结果进行校准才可以的

  • 你好,

    除了上面工程师说的零点漂移以外,还有一个因素制约了ADC的精度。

    及参考电压,MSP430可以配置输出内部参考电压,你回发现,参考电压并不是准确的2.5V或者1.5V。

    这样折算下来你计算得到的ADC采样电压就存在误差。

  • 1. F169是12位的SAR型ADC,精度上来说还不错

    2. 你可以直接输入接地,看转换结果漂移情况,是后端数字部分转换精度还是前端模拟部分电压漂移影响

    3. 和你的基准电压精度,用的片内还是片外高精度Ref都有关系

    4. 分压电阻的精度,这块分压需要精度高一点的电阻,你也可以设置INCHx=0选择内部的两颗等值电阻来进行分压测试Avcc验证