This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430的软复位

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

    我现在用的是MSP430F5438A。

   

    想请教下,除了用看门狗的方法,还有其它更直接的方法将MCU软复位吗?

 

    我用过的其它单片机可以通过控制寄存器直接软复位的。MSP430可以吗?

  • msp430可以软件复位的。
    MSP430的复位信号有2种:上电复位信号(POR)、上电清除信号(PUC)。
    POR信号只在2种情况下发生:(1)微处理上电;(2)RST/NMI管脚上产生低电平时系统复位。
    PUC信号产生的条件:(1)POR信号产生;(2)看门狗有效时,看门狗定时器溢出;(3)写看门狗定时器安全键值出现错误;(4)写FLASH存储器安全键值出现错误。
    POR和PUC两者的关系:POR信号的产生会导致系统复位并产生PUC信号。而PUC信号不会引起POR信号的产生。
    无论是POR信号还是PUC信号触发的复位,都会使MSP430从地址0xFFFE处读取复位中断向量,程序从中断向量所指的地址处开始执行。触发PUC信号的条件中,除了POR产生触发PUC信号外,其他的豆科一通过读取相应的中断向量来判断是何种原因引起的PUC信号,以便作出相应的处理。

  • 可以考虑用software 触发的BOR来实现。具体寄存器设置可以参考user guide。

  • 你好,

    MSP430的复位信号有2种:上电复位信号(POR)、上电清除信号(PUC)。

    外部复位可以参考POR和PUC。

    内部强制复位可以使用看门狗,你可以直接开启看门狗不喂狗,制造软复位。