之前有人提问过:“在哪能买到类似msp-ez430u的USB仿真器?”,下面“Bruce Wei”的回答为:
“1、MSP430 launchpad 板载的调试器;
2、淘宝有比较便宜的MSP-FET430;
3、或者楼主可以自制eZ-FET:
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ-FET_lite
”
其中两个链接,一个已经失效了,另外一个在自己制作方面没有什么帮助。所以在这里我再询问一下。
ez430的是一个简化的程序下载、调试器,其只支持SBW的连接模式,但是其具有器件少,体积小的优点,可以制作成U盘大小。官方就有许多ez430系列的微型开发板,非常便于携带的调试。
询问一下ez430u通用类的调试仿真器,有没有渠道购买。
关于自制的方法,我也查阅了一些资料,有人这样说:“eZ430-F2013、eZ430-RF2500、eZ430-Chronos”三款开发工具的调试部分均不相同,其中eZ430-Chronos为最新的设备,可以支持当今大多数的MCU,如MSP430F5系列;eZ430-RF2500与eZ430-Chronos硬件大体相似,可以通过升级其中的MSP430F1612固件将eZ430-RF2500的调试模块升级至eZ430-Chronos,以便支持更多的MCU;而eZ430-F2013中的EEPROM为24LC32,升级要将其换为24LC64或者24LC128甚至更大容量的EEPROM才能成功升级,同时要“将eZ430-RF2500上EEPROM中的TUSB3410固件(大约64kbit)刷进去,比较麻烦,就不建议升级了”。
然后我查看了最新的eZ430-Chronos开发资料,里面含有USB_Debug部分的电路:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/slau292,但是发现其电路图版本却是2007年,里面的EEPROM为CAT24FC32UI,一个32K的存储器,显然不是最新的电路图。
所以关于自制,疑问有很多,1.依照2007年的电路图能否制作出最新的、支持大多数MCU的仿真器(电路图的可行性倒是不需太多怀疑);2.是否存在网友说的情况,即EEPROM芯片更换后,还需要将“TUSB3410固件(大约64kbit)刷进去”?这个EEPROM存储器在仿真器中的作用到底是什么,是TUSB3410的固件(网友所说)还是烧写程序时的临时缓冲区(个人猜想)?(这个问题对于自制仿真器是关键的,因为从外部烧写EEPROM比较麻烦)。