我现在的问题是:使用MSP430F247做一个项目,期间有好几个SPI外设(4个),我在设计原理之初进行端口分配时,查看datasheet 发现F247有USCI A and USCIB,USCI A底下有有A0 A1,USCI B底下又有B0 B1,然后手册描述USCI A和USCI B的区别在于可扩展功能不同,如USCIA 支持 UART、IrDA、LIN、SPI,USCI B支持IIC、SPI。
1、那是不是意味着一个F247就具备了4个SPI功能口,A0 B0 A1 B1?
2、如果我只想使用SPI功能,那请问能同时使用A0 A1 B0 B1不? 那这岂不是和手册上说的两个SPI多出2个了?希望指点迷津~~~~
3、当做PSI使用时USCIA 和USCIB是否还有其他差异呢?