Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169
这几天看同学用虚拟示波器感觉不错,我也想用MSP430F169做一个。
程序写好了也能用但是还有一很多不完善的地方。请大家帮助解答。先上代码(代码参考TI例程修改)
用定时器触发ADC转化,定时器在触发DMA,DMA把数据传送到串口 串口波特率115200
1,初始化ADC 和 AD转化触发信号TA2
void ADC_Init(void)
{
P1DIR = 0xff; // set port to outputs
P1OUT = 0; // reset port outputs
P6SEL |= 0x01; // select A0 input
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_1+REF2_5V+REFON; // Setup ADC12
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2+SHS_1; // Timer triggers sampling
ADC12MCTL0 = INCH_0 + SREF_1;
ADC12IE = 0x0001; // Enable ADC12IFG.0
TACCR0=50000;
TACCTL1=0X00E0;
TACCR1=110;
TACCTL2=0X00E0;
TACCR1=110;
TACTL= TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 ;
}
2.DMA设置代码
DMACTL0 = DMA0TSEL_1; // 0-CCR2IFG DMA0SA = (unsigned int) & ADC12MEM0 ; // Source block address DMA0DA = (unsigned int)&U0TXBUF; // Dest single address DMA0SZ = 2 ; // Block size DMA0CTL = DMADT_4 + DMASRCINCR_3 + DMASBDB + DMAEN;// Rpt, inc src, enable
以上是配置代码是正常工作时的,这里面有两个问题
1.ADC转化时的IFG来触发DMA传送,但是修改DMA配置第一行为 DMACTL0 = DMA0TSEL_6; 串口不会收到数据,只能用定时来触发,ADC的IFG信号应该产生了。
2.DMA传送方式选择101 Repeated block transfer时候,串口得到的数据总是0X0A,是不是DMA传输速度太快,导致串口没有发送出去