This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430 BOR和POR



各位好:

MSP430x5xx系列的用户手册提到BOR(brownout reset)和POR(power on reset)。我们知道BOR和POR的产生条件有一定差异,BOR发生时会同时触发POR,但POR不会触发BOR。我想了解一下,BOR和POR触发后的结果是不是一样的(比如常见的RST/NMI被设定成RST模式,I/O引脚被置成输入模式)?

谢谢。

  • 如果bor能产生por信号,结果就是一样的,mcu会复位。 但如果mcu掉电后,如果电压上升较慢,可能不会引起por信号,就不能复位
  • dirtwillfly 说:
    如果bor能产生por信号,结果就是一样的,mcu会复位。 但如果mcu掉电后,如果电压上升较慢,可能不会引起por信号,就不能复位

    Hi dirtwillfly,

    谢谢你的回答。我们知道,POR可以被disable但是BOR不可以。所以我不确定当POR被关闭的时候,BOR触发后结果是不是一样。

    请问哪里有BOR和POR的时序波形?

    MCU掉电后上升较慢,可能不会引起POR,这是什么原因呢?