This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题。
硬件上需要有一个MSP-FET430,用jtag或者swb方式烧写g2231
g2231不支持bsl烧写
看看你的硬件上面有没有相关的烧写器。
谢谢
具体该怎么操作呢?能否详细说明一下,我们用了fet仿真器可是下载后断开仿真器程序仍然不能执行,为什么?
确定程序已经正常烧写进去了么?电压,晶振是不是正常?连着仿真器可以正常运行么?
网上有fet仿真器的操作步骤,你可以参考下http://wenku.baidu.com/view/1305736b312b3169a551a40d.html?re=view
一样遇到这个问题, 用的MSP430G2553,公司的老项目,现在要改个东西。在线调试没问题,断开MSP-FET430UIF就不能工作了,在网上查看,说是因为烧到RAM中了,没有烧录到Flash,但不知道怎么烧录到Flash中,请帮帮忙,谢谢
HI Sheldon zhou,默认是烧写到flash的。你看看相关的配置文件和普通的有什么区别。
或者你重新建个工程试试
Dear dirtwillfly,
非常感谢,现在发现了问题,是因为ad检测出了问题,虽然没接电压,没有电流。但在线仿真却有很大的值,导致整机功能不正常。