This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大大好
我是MSP430的新手
最近在研究RS232 UART 的使用方法
可是我在電腦給數據後 他都不會進入中斷
我設斷點在中斷裡面 都沒有跑進中斷過 斷點也都沒有啟動
下面是我使用的程式
可以幫我看看有甚麼問題嗎?
是缺少了甚麼東西嗎?
/******************************************************************************
* 文件: main.c
* 說明: MSP430F5438的UART設置實驗
* 打開串口調試助手發送據據
* 觀察串口調試助手中接收數據區,數據的變化
* 編譯: IAR Embedded Workbench IDE for MSP430 v5.10
******************************************************************************/
#include "msp430x54x.h"
/*****************************************************************************
* 函數聲明區
*****************************************************************************/
void Init_RS232(void);
/******************************************************************************
* 變量定義區
******************************************************************************/
unsigned RX_buffer=0;
/*********************************系統主函數據********************************/
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 關狗
P5DIR |=BIT4;
P5OUT |=BIT4;
Init_RS232(); //串口初始化
_EINT(); //開全局中斷
LPM1; //進入低功耗模式
}
/******************************************************************************
* 函數名:void Init_RS232(void)
* 功 能:RS232初始化
* 參 數:無
* 返回值:無
******************************************************************************/
void Init_RS232(void)
{
P3SEL = 0x30; // 選擇RS232引腳功能
P3DIR =BIT4;
P3DIR &=~BIT5;
UCA0CTL1 |= UCSWRST; // 復位UART狀態機
UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // CLK = ACLK
UCA0BR0 = 0x03; // 32kHz/9600=3.41
UCA0BR1 = 0x00; //
UCA0MCTL = UCBRS_3+UCBRF_0; // UCBRSx=3, UCBRFx=0
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // 啟動UART
UCA0IE |= UCRXIE; // 數據接收中斷使能
}
/******************************************************************************
* 函數名:__interrupt void USCI_A3_ISR(void)
* 功 能:UART中斷函數
* 讀出 PC 機傳輸過來的數據並向PC機發送數據
* 參 數:無
* 返回值:無
******************************************************************************/
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
{
switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
{
case 0:break; //
case 2: //
RX_buffer=UCA0RXBUF; //
while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); // USCI_A0 TX 緩衝區是否空閒
UCA0TXBUF = RX_buffer; // 串口發送數據,PC 機接收數據
_NOP(); // 設置斷點,觀察接收到的數據 RX_buffer
break;
case 4:break; //
default: break;
}
}
请参考附件官方例程