This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、XT2BYPASS 这种旁路模式什么情况下 用到? 怎么用??
请参阅这个帖子: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/178795/643727
你好:
当你外部接的是有源晶振或者直接输入可用的时钟源时,启用bypass功能,也就是说内部的振荡电路就不用了。
因为一般来说外部会接crystal或者resonator,这两种器件都是不能直接输出可用的时钟信号的,必须使用一个振荡电路进行起振。
希望能够帮到你!