| 初学MSP430,写了个程序想控制5529上的两个独立按键S1和S2分别对应Port1和Port2的中断来实现按键次数计数,但是现在程序跑出来只有中断Port1能进入中断,请各位大神帮忙看下问题,小弟感激不尽~~ 程序如下: #include<msp430f5529.h> void delay_Nms(unsigned int n) { volatile int a=0; unsigned int i; unsigned int j; for(i = n;i > 0;i--) for(j = 100;j > 0;j--) _NOP(); } extern volatile int a=0; extern volatile int b=0; void main() { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗 P2DIR =0x00; P2IFG=0x00; P4DIR |= BIT7; P2REN |= BIT1; P2IE = 0x02; P2IES = 0x02; P2IN = BIT1; P1DIR &= ~BIT1; P1DIR |= BIT0; // 设置P1.1 为输入,P1.0为输出 P1REN |= BIT1;//打开上拉,触发边沿是从高电平到低电平 P1IE = 0x02; // 设置P1.1 可以中断 P1IES = 0x02; // 设置P1.1 为下降沿中断 P1IFG=0; _EINT(); _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // 进入低功耗睡眠,打开总总断开关 } unsigned char p1keyj(void) // 判键子程序 { unsigned char x; x=(P1IN&0X02); // P1.1 接有按键 return(x); // 有按键返回非全 0 } unsigned char p2keyj(void) // 判键子程序 { unsigned char y; y=(P2IN&0X02); // P2.1 接有按键 return(y); // 有按键返回非全 0 } #pragma vector=PORT1_VECTOR //中断服务程序: __interrupt void p1int(void) { P1OUT ^=BIT0; while(p1keyj()); delay_Nms(2); P1IFG=0x00; a++; } #pragma vector=PORT2_VECTOR //中断服务程序: __interrupt void p2int(void) { P4OUT ^=BIT7; while(p2keyj()); delay_Nms(2); P2IFG=0x00; b++; } 上拉电阻之类的都设置了,个人感觉端口初始化没问题,可能是vector=PORT2_VECTOR 的问题,因为vector=PORT1_VECTOR能触发P1.1的中断,但是同样就不能触发P2.1的中断,求各位大神指点,谢过~~ |