Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
目前在用430做低功耗产品,刚接触430,手里也没有高精度的电流表,因为功耗具体到多少也没办法测,估算也不太好估算。后来看到Energy Trace,说是可以用来评估以及优化430的功耗。但是我对Energy Trace的应用比较模糊,网上找了几个应用都是基于430的launchpad的。对于自己画的板子来说不知道怎么办了。
我现在的理解是可以的,Energy Trace是CCS 6.0以上版本带的工具,可以通过仿真器对板子供电,从而测出板子的功耗,还有一种是直接读取芯片内部的信息进行评估,但是这种不是所有的430芯片都支持的。
我现在想用仿真器评估自己板子的功耗,需要什么样的仿真器呢。我看有人说eZFET可以,但是看了一下开源的eZFET的电路图,没有发现测量功耗的电路。
我手里现在有G2 LaunchPad 和FR5969 LaunchPad 两块板子,G2 LaunchPad 上的仿真器试过了,是不支持Energy Trace的,FR5969 LaunchPad上的仿真器支持不支持呢?因为板子现在没有在自己手里,想问一下能不能用
关于Energy Trace的应用希望能够提供一些比较具体的资料,尤其是不用launchpad的例子。
谢谢!