基于MSP430G2的音乐切换器
通过MSP430G2播放自己所设置的歌曲并通过按键S2切换另一首歌曲 。
思路与方法:
(1)思路通过老师上课所讲的F6638音乐器播放实例想利用MSP430G2来进行
音乐播放阅读网上单片机播放音乐例程并加以改编并试想利用按键S2来进
行歌曲的实时切换
(2)音乐通过MSP430蜂鸣器音高音长对照表将自己喜欢的音乐通过音乐简谱
改成相应代码利用播放函数play_song()进行歌曲播放。演奏乐曲对于一个音
符应该包括两个部分声调用简单的延时-电平翻转来实现改变了延时的时间
就改变了声调而时间通过计数比较来实现当计数值相等时就跳出循环演奏下
一个音符。
(3)按键S2:通过中断服务、事件检测、事件处理函数,通过按键S2切换歌曲
(4)硬件无源蜂鸣器、MSP430G2单片机