This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430 LaunchPad设计心得】+Launch pad初体验

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231
Launch pad初体验
哈哈,得到了launchpad 兴奋不已。先上电看一看效果如何。我的电脑上面有ccsiar软件,所以显示了安装launchpad 的驱动程序。
 
看到了红灯和绿灯开始了闪烁。,LED 将交替变亮以指明器件启动。
 
前几天看过一篇文章,说可以测试使用内部的温度测量。不过需要调整launchpad 的板子。
按下按钮 P1.3 可将应用切换到温度测量模式。此模式开始会显示一个参考温度,LaunchPad 信号的 LED分别通过板上红或绿光 LED 的亮度变化来指示温度的升或降。
所收集的温度数据还可经由反向通道 UART 通过 USB 仿真电路传回 PC
TI给我们提供了一个GUIexe文件,不过需要安装java才能运行的。或者自己编写一个上位机来显示通信:PC 上的串行通信端口必须配置为 2400bps、一个停止位且无流控制,才能正确显示值。
 
我自己也编写了一个上位机来展现一下
运行一下还不错的。
 
简单的写一个launchpad的函数,体验一下。
#include  <msp430x20x3.h>
 
void main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 关闭定时器
  P1DIR |= 0x01;                            设置led
 
  while (1)                                  
{
    if ((0x10 & P1IN)) P1OUT |= 0x01;      
    else P1OUT &= ~0x01;                   
  }
}
我在IAR中编译的该函数,选择的型号为MSP430G2231
呼呼,又玩的high了。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。