咱们官网上有没有430与nand flash通信的例程啊,最好是能有带fat系统的,刚开始学习,想借鉴一下,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以前做过在msp430上实现基于Nandflash的fat32. 但是不是很好,主要是由于nandflash需要进行ECC校验,坏块管理,但是这对ram的大小要求比较高,其实驱动不难写,主要还是nandflash本身不做ecc跟坏块管理,存的数据是有风险的,也没有多大意思,另外对于nandflash的最好的文件系统是yaffs。可以参考使用基于SD卡的FAT文件系统。