This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电赛



大家好,今年我组做的是A题,开关电源并联供电系统,我想要430内部ADC和DAC,大家有没有好的合成模块(估计六路)?有好的建议欢迎大家提供,我QQ1027896891,谢谢。下面是题目要求:1.基本要求

(1)调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压

UO=8.0±0.4V。

(2)额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于60% 。

(3)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之

和IO =1.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对

误差绝对值不大于5%。

(4)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之

和IO =1.5A 且按I1:I2= 1:2 模式自动分配电流,每个模块输出电流的相对误

DC/DC

模块1

DC/DC

模块2

负载

电阻UO=8.0V

IIN I1

I2

UIN=24V

IO

+

-

+

-

A-2

差绝对值不大于5%。

2. 发挥部分

(1)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0±0.4V,使负载电流IO 在1.5~3.5A

之间变化时,两个模块的输出电流可在(0.5~2.0)范围内按指定的比例自动

分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于2%。

(2)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之

和IO =4.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误

差的绝对值不大于2%。

(3)额定输出功率工作状态下,进一步提高供电系统效率。

(4)具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为4.5A(调试时允

许有±0.2A 的偏差)。

(5)其他。