参阅24-Port(4Pair)PowerSourcingEquipmentReferenceDesignforMulti-port Applications
文档说明在进入BSL mode时候P4.6会输出高电平,想问是一直持续高电平输出?还是一瞬间的高电平?
在验证中,通过I2C指令:i2ctransfer -f -y 0 w5@0x48 0x15 0x02 0x30 0xC4 0xE3
进入BSL mode,测试P4.6现象为一瞬间高电平之后不到1秒后瞬间又回到低电平。请问这个算进入BSL mode么?
如果不是,造成这个是什么原因。同时发现下I2C指令进入BSL mode时,系统似乎进行一次软重启。
期待你的回复,十分感谢!