手上有块TI的2553的红色开发板,借用开发板的仿真器下载2755的程序,我试着连接了P1.1,P1.2,TEST和NMI,下载不成功,换了P3.5,P3.4,TEST和NMI也不成功。
想问一下,2755如果用仿真器要怎么连接,如果说BSL下载要怎么连接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
手上有块TI的2553的红色开发板,借用开发板的仿真器下载2755的程序,我试着连接了P1.1,P1.2,TEST和NMI,下载不成功,换了P3.5,P3.4,TEST和NMI也不成功。
想问一下,2755如果用仿真器要怎么连接,如果说BSL下载要怎么连接
launchpad官方的开发板,我手上是G2553的launchpad
支持BSL下载,参考 http://www.ti.com/lit/an/slaa450c/slaa450c.pdf?keyMatch=SLAA450&tisearch=Search-EN-Everything
这么说吧,我认为G2755不能用G2 Launchpad上的板载仿真器给他更新程序,但是可以用G2 Launchpad用BSL的方式访问,可以参考下面的资料
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa535a/slaa535a.pdf
你好 一个msp430G2453 贴片封装的 试了很多种方法 怎么都下不进程序 买了LaunchPad 防真发现只支持直插的封装 买了MSP-FET430UIF 接了2 线和4线的方法 和JTAG方法 仿真显示 识别不了这个设备 用第三方软件 Lite FET-Pro430 Elprotronic 下载也失败 BSL下载 根据手册接P1.1 P1.5 下载也失败 于是买了F系列的,发现怎么玩都能下载成功 请问官方能提供 一个 msp430G2453 TSSOP封装的下载 例子吗 不确定是下载软件不对 还是使用的仿真器不对 该搭建的平台都搭了