This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问有用过MSP430F5529的AD的吗 对于它的采样周期 如果我使用计时器触发AD采样 比较值是200(即使算上AD采样加转换的时间也可以都按照8MHz计算) 计时器的时钟频率是8MHz(无分频) 那么我的采样频率是40K左右吗? 如果不是 我要怎么计算它的采样周期? 十分感谢 在我的程序中 经过测试 不是40K左右 通过看采样点数 在20K左右 是什么原因 十分感谢

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请问有用过MSP430F5529的AD的吗 对于它的采样周期 如果我使用计时器触发AD采样 比较值是200(即使算上AD采样加转换的时间也可以都按照8MHz计算) 计时器的时钟频率是8MHz(无分频) 那么我的采样频率是40K左右吗? 如果不是 我要怎么计算它的采样周期? 十分感谢
在我的程序中 经过测试 不是40K左右 通过看采样点数 在20K左右 是什么原因 十分感谢
代码如下
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;


//初始化时钟
UCSCTL3 = SELREF_2;
UCSCTL4 |= SELA_2;
UCSCTL0 = 0x0000;
do
{
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
SFRIFG1 &= ~OFIFG;
}while (SFRIFG1&OFIFG);

__bis_SR_register(SCG0);
UCSCTL1 = DCORSEL_5;
UCSCTL2 |= 249;

// (624 + 1) * 32768 = 20MHz
__bic_SR_register(SCG0); // Enable the FLL control loop


//初始化ADC
P6SEL = 0x10; //使能ADC输入通道6.4
REFCTL0 &= ~REFMSTR;
ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_1+ADC12REFON+ADC12REF2_5V;
//打开ADC12 设置多次转换 设置采样间隔 打开参考电压 设置为2.5V
ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_2+ADC12SSEL_3; //是否分频注意 //选择采样定时器作为采样触发信号 采样模式单通道多次转换 ADC参考时钟源SMCLK
ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_4; // Vr+=Vref+ Vr-=AVSS 选择6.4通道
ADC12CTL2 = ADC12RES_2; //ADC12分辨率控制位 12位 需要13个时钟周期的转换时间 可以分频
delay(48); //延迟 是参考电压稳定
ADC12CTL0 |= ADC12ENC; //使能转换


//初始化TA0
TA0CCTL0 = CCIE; //比较器中断使能 时钟源选择SMCLK
TA0CCR0 = 200; //比较值设为200,
TA0CTL |= MC_1 + TASSEL_2 + TACLR; //时钟为SMCLK,比较模式,开始时清零计数器