This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我使用CCS10.3.1.00003 导入UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01例程时,提示如下错误:See details below...
Import failed for project 'UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01' because its meta-data cannot be interpreted. Please contact support.
而且工程目录下找不到对应的.project
和 .cproject
文件,这是为什么呢?
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,我查看了一些过去的相似案例,很多信息指向建议下载高一点的新的版本的CCS,问题被解决了。
你试一下。
See details below...
Import failed for project 'UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01' because its meta-data cannot be interpreted. Please contact support.
在使用最新的 CCS(Code Composer Studio)软件导入工程时,如果配置和编译按钮是灰色的,可能有几个原因。
检查工程设置:确保工程的目标设备已经正确设置。你可以在工程属性中检查,路径为:右键点击工程 -> 属性 -> C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings。
如果没有选择目标设备,可能会导致按钮变灰。
检查CCS版本与你导入的工程不兼容:老版本工程在新版本 CCS 中可能会出现兼容性问题。
缺少依赖或库:确认所需的库和依赖是否已经正确安装。在某些情况下,缺少库可能导致编译配置不可用。
检查工程是否处于关闭状态:确保你没有错误选择其他未激活的工程或具有无效配置的工程。