#include "msp430x43x.h"
void init_uart(void);
void uart_start(void);
void uart_send(void);
void uart_receive(void);
unsigned char RXDATA_BUF[10];
const unsigned char TXDATA_BUF[10]={0xbd,0x77,0x3d,0xc5,0xc6,0xf5,0x68,0x0d,0x6b,0xff};
unsigned int RX_count=0,TX_count=0,TXBUF_num=10,RXBUT_num=10,FLAG;
void main(void)
{
init_uart();
uart_start();
while(1)
{
_BIS_SR(CPUOFF);
_NOP();
}
}
void init_uart(void) //初始化UART
{
unsigned int i;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
FLL_CTL1|=XT2OFF+SELM_XT2+SELS;
do //等待时钟稳定
{
IFG1&=~OFIFG; //清除OSCFault
for(i=0;i<0xff;i++); //延时
}
while((FLL_CTL0&XT2OF)==XT2OF);
UCTL0|=SWRST; //控制寄存器位
UCTL0|=CHAR;
UTCTL0=SSEL0+SSEL1; //选择发送时钟源复位
UBR00=0XA0; //波特率9600
UBR10=0X01;
UMCTL0=0X5E;
UCTL0&=~SWRST; //选择发送时钟源置位
ME1|=URXE0+UTXE0; //使能TXD RXD
IE1|=URXIE0;
IFG1=0X00;
P2SEL|=0X30; //模块选用,p2.4,5为USART0收发
P2DIR|=0X10;
for(i=0;i<10;i++)
RXDATA_BUF[i]=0; // 清接收缓存
_EINT();
}
void uart_start(void) //启动发送
{
IE1|=UTXIE0;
while((UTCTL0&BIT0)!=BIT0);
TXBUF0=TXDATA_BUF[0];
TX_count=1;
}
void uart_receive(void) //接收
{
RXDATA_BUF[RX_count]=RXBUF0;
RX_count+=1;
if(RX_count>=RXBUT_num) {RX_count=0;}
}
void uart_send(void) //发送
{
TXBUF_num-=1;
if(TXBUF_num>0)
{
TXBUF0=TXDATA_BUF[TX_count];
TX_count+=1;
}
else
{
FLAG+=1;
if(FLAG>10)
{IE1&=~UTXIE0;}
else
{
TXBUF_num=10;
TX_count=0;
uart_start();
}
}
}
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void UartRx(void)//发送中断响应
{
uart_send();
}
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void UartTx(void)//接收中断响应
{
uart_receive();
}