使用G2553的一组SPI和一组I2C,本来是正常的。因为使用格式化成小数位sprintf,将加载的库由minimal改为full,然后问题产生了:
我查过了定义的变量,应该不是这方面的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Changjiang Liu 说:全库加入后,大于cmd中定义的存储段了,0x395>0x342,重新分配.const段的大小
能不能具体的指点一下,我查过说是要改cmd中的配置,但是新手如我,着实不知道应该改哪项。
RAM : origin = 0x0200, length = 0x0200
INFOA : origin = 0x10C0, length = 0x0040
INFOB : origin = 0x1080, length = 0x0040
INFOC : origin = 0x1040, length = 0x0040
INFOD : origin = 0x1000, length = 0x0040
FLASH : origin = 0xC000, length = 0x3FE0
INT00 : origin = 0xFFE0, length = 0x0002
我尝试改过FLASH的长度,但是报错。
是这个问题,目前来说我只是使用了一个方法而已,加载这个库得不偿失,所以这个方法自己来写。但是我不确定写到什么程度,会因为我自己程序的增大导致,所以先学习这个问题的原因及解决方法。