This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【MSP430 LaunchPad设计心得】+基于msp430g2452的触摸板和基于msp430g2553的家庭物联网节点

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

得到了launchpad,也该完成当初答应的开发分享了!

我用MSP430G系列的芯片做了两款东西:一个是3*4的电容触摸按键,另外一个是一个大项目中的其中的一部分------基于MSP430g2553的家庭物联网--房间部分的节点-----现在我把我画的PCB图先发上来,其中还有触摸板按键的原理图,板子已经发到工厂去做了,要过几天才能回来。为了不被别人快速拷贝,所以我现在只发图片。

  • 能不能介绍一下您那个家庭物联网的功用和大致原理?

  • 我好像认识你,板子上有图标,你应该知道是哪的,去那里找吧!

  • 是谁呀?EEWORLD找不到

  • 没有吗?那你就再等一段时间,我们团队全部做好了会分享的,我只贴出我的那部分!这个板子的图片我是在这个社区首发的!EEWORLD还没有我发的图片,但应该有家庭物联网这个项目的介绍!

  • 与遥控器有点像啊。但是不知道具体的功能了,等待介绍

  • 看不清您的原理图,有个小小的提醒,触摸按键的接口最好不要接在XTAL的两个引脚上,因为这个两个引脚的本身容值比较大。会影响测量数据。

  • 谢谢你的提醒,你不说我还真没有考虑着个问题,可能我的原理图不清楚,我的触摸按键没有接在那两个按键上!不过还是要感谢你,你的提醒很有意义!

  • 我的资料还没上传评比就结束了,遗憾啊!!这里做一下说明,在我发这个帖子的时候,由于各种原因,pcb没有发到工厂,所以我也还不能板资料都送上来,后面板子做好了,我一直有没有拿到。所以一直拖,前天板子刚收到,也焊了起来(调试了一下)基本没问题。但把发帖的是给忘了。

    虽然评比结束了,但我有说过会把资料上传的,今天看到论坛发来的评比结果的帖子也提醒了我。(附件里的是原理图)因为还没调试出来,就不上上程序了。。

     

     

     

    实现方法:

    1. 由主控通过zigbee无线传感器模块控制msp430g2553对安防的开启和关闭,在主人未撤防的情况下靠近,超过1分钟将报警,这可以通过G2553的外部中断来控制(高电平为3.3v低电平为0v),可以直接同单片机的IO口相连不需电平转换(不过红外模块的的工作电压一定得大于4.5v),有人靠近则进入中断开启一分钟定时,同时关闭热释红外模块的外部中断功能,单片机进入低功耗模式。定时时间到后进入定时中断处理判断热式红外模块的输出电平,若为高电平则启动蜂鸣器报警;

    2.  主控模块获取当前天气信息,天气信息发送给部分后,查找风力情况,进行适当开关窗;-------------这个关键在用网络获取天气情况,再根据天气情况控制电机开关窗;再控制室内的LED控制的pwm波占空比来调光。

    3. 红外LED做遥控器:

    通过预先知道的空调,电视等家电开机的红外码,通过单片机通过38khz的频率编好码发射出去,以达到控制家电的目的;

     

    4. 温湿度数据的检测:

    选用的型号:温湿度传感器。DHT11,电压3.5V-5.5V20%-96%RH0-50,数字;这部分可以可以同热释红外部分设计在同一个板上,但供电选用3.3v,这样他的数据总线可以同G2553直接相连;利用定时器延时,间歇发送测量的值,达到430的低功耗;

     

     

     

    结构图:

    <节点1>

     

     

     

     

     

     

    <主控>

    器件选型:

    器件用途

    型号

    数量

    主控

    FSSDC-9B506-EK Easy Kit开发板

    2

    节点CPU

    MSP430G2553

    2

    无线模块

    DRF1605(外置天线)

    6块,每人3个对

    温湿度测量

    数字温湿度传感器DHT11

    2

    红外发射

    红外LED

    2

    热释红外检测

    HC-SR501

    1

    开窗

    步进电机

    1

    晶振

    32.768khz  8mhz

    2

    常用电阻,电容

    ……

    若干

    电源芯片

    APS1117_3.34片)和APS1117_5.04片)

    4

    LED

    0805贴片led

    20

    步进电机

    Uln2003

    2

     

     

     

    原理图.zip
  • 谢谢您的分享,好的分享,我们会继续奖励。等您确认分享完整,我们会再给工程师看。

  • 请问楼主有没 触摸按键的软件 我想参考一下  谢谢

  • 想讨教触摸按键软件的移植

     

  • 有东西做出来么,

    很好奇 LaunchPad也能完成这样的功能,,很强大哦