您好!我在使用MSP430FR6047的水表评估板时遇到了一个问题,使用的是DEMO软件,我在其中添加了P8.2和P8.3引脚作为串口输出,在仅执行串口收发数据是正常的,在我将水表计量相关的函数打开后,接收的数据和就不正常了,请问是APP的某个地方会影响串口收发吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!我在使用MSP430FR6047的水表评估板时遇到了一个问题,使用的是DEMO软件,我在其中添加了P8.2和P8.3引脚作为串口输出,在仅执行串口收发数据是正常的,在我将水表计量相关的函数打开后,接收的数据和就不正常了,请问是APP的某个地方会影响串口收发吗?
USS库未使用P8.2和P8.3引脚. Code Examples — MSP Ultrasonic Sensing Library Users Guide 02_30_00_03 documentation
您可能需要检查如何在演示项目中实现这些功能。
根据我的查找,是由于测量过程中使用了低功耗导致SMCK时钟被关闭,当我将低功耗关闭后,接收数据即可正常,但使用非低功耗测量时,我无法知道什么时候是测试顺流飞行时间,同样的,我也无法知道什么时候测量逆流飞行时间,这将影响我打开驱动电路的时机