This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问MSP430FR6043是否支持固件烧写后熔断保护?即不支持程序的读取和再烧写。
您好,
您可以考虑使用受 JTAG/SBW 保护的密码。您可以从此链接的第 1.13.2 章中找到更多信息。
您好,
请仔细查看注释。 存储器位置0FF80h 至0FFFFh 也可用于中断向量地址位置。 在这种情况下、不能代表您指定密码。 中断矢量由工程设置原子性生成。 因此、分配给任何中断矢量地址的相同值也必须用作密码值。
没有工具可在0xFF80h 写入自定义值。 客户可以在软件中编写它。 定义一个变量并在0xFF80h 上定位该变量。 然后修改其值。
对于密码输入,使用UNIFLASH时,有一个选项可将密码文件上传到那里。
您好,
可以使用任何此 USB 连接。 因为您需要使用USB电缆连接到PC上的MSP-FET。 然后,MSP-FET通过JTAG连接到MCU。
转至 UNIFLASH 中的程序设置。 客户可以在加载映像上添加多个文件。 客户可以在其中添加正确的 password.txt 文件以及他们的代码 txt 文件。 然后他们可以对 MCU 进行编程。
所示为 BSL 密码文件的示例。
@FFE0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF q