Part Number: EVM430-FR6043
我是以每秒一次的速率测量 想计算两百次测量的标准偏差 如果tof单位是s的话换算成 ps数据似乎太大了 标准偏差有一万多ps 然而气体流量检测精度应该小于500ps 这是怎么回事

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: EVM430-FR6043
我是以每秒一次的速率测量 想计算两百次测量的标准偏差 如果tof单位是s的话换算成 ps数据似乎太大了 标准偏差有一万多ps 然而气体流量检测精度应该小于500ps 这是怎么回事

我已经设置好相关参数 但是我想可能是我的超声波管道没有用胶带封起来从而导致数值较大 我在文档里看到说是要将管道的末端用胶带封起来 请问这个末端是管道的两侧都封起来吗
我认为700-800ps的dTOF STD值是可以接受的。您还可以通过为电路板使用外部电压源并使用金属外壳屏蔽传感器和管道来降低噪音(在这种情况下,请记住将外壳连接到GND)。
我们是可以接受,如果您的项目无法接受,我们已经为您提供了继续降低的方法,您还可以通过为电路板使用外部电压源并使用金属外壳屏蔽传感器和管道来降低噪音(在这种情况下,请记住将外壳连接到GND)。