This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

开发FR57XX时将DATA段放到FRAM中的方法

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

Hi 大家好,

这里和大家一起分享一下开发FR57XX时将DATA段放到FRAM中的方法

FRAM是TI最新半导体技术在MCU上的应用。

其FRAM与普通的FLASH与SRAM比主要有两个优势:

1、FRAM像FLASH一样数据掉电不易失;

2、FRAM像SRAM一样,可以直接在上面运行程序;

所以FRAM可以身兼FLASH与RAM两职。

在开发FR57XX MCU时可以发现,FR57XX既有FRAM,也有RAM。

细心的朋友会发现在CCS与IAR中,编译器均有默认的数据段代码段堆栈等地址分配,有些在FRAM中,有些在RAM中。

如果想尝试将所有的代码数据均放在FRAM中则需要对编译器的MCU配置文件进行修改。

1、CCS V5的修改方法

CCS的存储器地址映射表是放在.cmd文件中的

打开工程中的.cmd文件,系统默认将.bss(全局静态变量)与.stack(堆栈)放在RAM中

如下所示:

 .bss       : {} > RAM                /* GLOBAL & STATIC VARS              */

 .stack     : {} > RAM (HIGH)         /* SOFTWARE SYSTEM STACK             */

若需要将其放在FRAM中则可以如下修改配置文件:

.bss       : {} > FRAM                /* GLOBAL & STATIC VARS              */

 .stack     : {} > FRAM (HIGH)         /* SOFTWARE SYSTEM STACK             */

2、IAR中的修改方法

IAR的存储器地址映射表是放在.xcl文件中的

打开该文件后,将放在RAM中的段均映射到FRAM中即可。

以FR5739为例:打开lnk430fr5739.xcl

看到RAM的地址区间为// Read/write memory (RAM):        1C00-1FFF

FRAM的地址区间为// Read-only memory (FRAM):        C200-FFFF

放在RAM区域内的是:动态数据

-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=1C00-1FFF

-Z(DATA)CODE_I

-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#

将其放到FRAM中去:

-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=C200-FFFF

-Z(DATA)CODE_I

-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#

编译连接后调试可以发现此时动态变量已经在FRAM中。

注意:.xcl在工程中不能修改

其文件位置为:\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\config

建议复制一个原始文件改名保存,将lnk430fr5739.xcl剪切到桌面打开-修改-保存,在剪切回config目录下。

IAR .xcl中DATA,CODE等段的定义与说明详见《MSP430 IAR C/C++ Compiler Reference Guide》与

《IAR Linker and Library Tools Reference Guide》

如果上面说的内容有错误或者问题,请大家直接指出,一起讨论并解决。

  • 补充一点,

    1. MSP430的整个FRAM存储区域都包含在C200-FF7F(16k)中,无论代码和常量以及全局变量都可以定义在这个范围.

    2. 在定义常量时可以和代码区定义在一起,但是如果定义全局变量,最好是进行一个划分。

    例如:

    -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=F000-FF7F

    -Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,TLS16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=C200-EFFF

    -Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE_ID=C200- EFFF

    -P(CODE)CODE= C200 - EFFF

    注意: 红色部分可以根据实际应用进行调整。

    这样就给FRAM划出了一个区域作为变量。但这样做也是有缺点的,就是定义了所有的变量到F000-FF7F,1K的SRAM区就用不了.

    在实际定义中,可以这样进行个规划。

    DATA16_Z : 在定义时初始化为0的变量定义到 FRAM

    DATA16_I :  在定义时有初始化的变量定义到 FRAM

    DATA16_N : 未在定义时初始化的变量定义到 SRAM

    TLS16_I :   定义到SARM

    DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE 定义到SRAM

    具体更改如下 :

    -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z= F000-FF7F

    -Z(DATA)DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE = 1C00-1FFF

    在实际软件编程的时候注意一下几点:

    1.       需要用作查找表的大数组定义时给出初始值

    例如: unsigned char buf[100] = {0};

    2.       全局变量和静态变量定义时赋值

        例如: int g_flag = 0;

    3.       局部非静态边量定义时不赋值,这样编译器会自动分配RAM的空间使用.

    例如: int m_dat;

    用户可以根据实际应用情况合理地规划FRAM和RAM,尽量让需要频繁更改又需要掉电保存的变量定义到FRAM,

    只是作为临时变量的定义到SRAM中。

  • 谢谢,这样的资料应该很有帮助作用

  • 好东西 马克~

  • Hardy,

    可以再结合铁电MSP430的MPU,写一下如何实现对代码区的保护。

  • MPU的配置可以按照下面程序来写,每句后面都有注释其意义。

    注意MPU配置的开头和结尾

    // Start with

       MPUCTL0_H = 0xA5;                                                       // Write PWD to access MPU registers

       MPUSEG = 0x1f0f;                                                            // B1 = 0xDE00; B2 = 0xFE00

                                                                                                    // Borders are assigned to segments

       MPUSAM |=  MPUSEG2VS;                                             // Violation select  

    //    MPUSAM &=  ~MPUSEG2XE;                                      // Disable excution segment 2

       MPUSAM &=  ~MPUSEG2WE;                                       // Disable write segment 2

       MPUSAM |=  MPUSEG2RE;                                            // Enable read segment 2

       MPUCTL0 = MPUPW + MPUENA;                                 // MPU enable

    // End with

       MPUCTL0_H = 0x96;                                                       // Lock MPU registers  

    这段代码就是不允许对segment2进行写操作,按照MPUSEG 的配置就是指存储器空间0xDE00--0xFDFF不能进行写操作,

    如果这是后对该区域的存储空间进行写操作,例如写0xEA15这个地方:

    *((   int  *)0xEA15) = 0x55;                                              // Assign 0x55 to FRAM address 0xEA15

    则MPU的MPUCTL1中的MPUSEG2IFG会置位,并且该操作会无效。

    故根据.xcl对代码区的设置,在MPU设置时将代码区对应的segment的write功能disable,即可对代码区进行写保护操作。

    而且MPU还可以设置读保护,执行保护功能,可以根据应用的需求具体设计。

    不知道我有没有讲清楚,欢迎大家继续讨论

  • 关于Fram的读写速度问题,还是有点不清楚,因为时间关系,还没有看,能不能麻烦这里简要介绍一下?

  • 真问个问题:

    FRAM的读写机制会不会导致类似于计算机的volatile问题?没看仔细,想到了问问。

  • 根据FRAM的MCU芯片的DATASHEET上的参数,FARM最大读写速度在8.3M(字或字节)

  • 正因为FRAM的灵活,所以才有MPU对FRAM进行不同分区和操作设置,FARM MCU带有SRAM,需要volatile的变量放在SRAM里就行了。

  • 您好 我按照您帖子内容修改 包括是xcl文件是剪切后复制进去的 这些都没问题 但是 为什么 我用exp5739 开发板 写入测试程序后 全局变量在断电后还是不能保存?但是按复位键后 全局变量是保存的,但是断电后 数据还是恢复到初始状态了 怀疑这个变量还是在内存中,但是我已经把所有xcl中内存的指向都变为fram了 是因为开发板的bsw的原因吗?

  • 涛哥,hardy, 师徒都是FRAM高手啊~

  • 我和你的情况相同

  • 问您一下,现在问题解决了吗?我现在也出现这个问题,编译之后的map图也显示变量已经保存在fram区了,但是掉电会丢失。使用__persistent关键字可以保存,但是保存地址相同啊,究竟是哪个地方的问题,您有答案了吗?

  • 请问MSP430FR5739单片机怎么进行自定义的变量数据存储和读取,类似于外部FRAM 一样

  • 建议讲一下如何将FRAM 变成RAM in IAR.
  • 上面这个帖子有介绍你的问题。