我使用了MSP-FET430UIF编程器给MSP430G2231IRSA16R单片机烧写程序,烧写程序提示无法检测到器件出错,这可能是什么原因呢?
这个编程器给430F2274烧写程序都能正常烧写的。更换了另一颗MCU芯片MSP430G2231IRSA16R也不行。
目前确认MCU 上电3.3V,RC上电复位 OK,因为使用内部时钟,上电后没有测试到外部晶体时钟信号。
通过示波器测试SWD信号的数据和时钟,编程器有输出波形到MCU。
以上分析:1、怀疑MSP-FET430UIF编程器是否有需要升级固件版本支持MSP430G2231IRSA16R?
2、如何进一步检测MSP430G2231IRSA16R 上电后是否正常工作?