This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

麻烦看看这一个帖子

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739

实在太费时间了

麻烦大侠直接指点一下

http://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=333547&page=1&extra=#pid1324537

 

 

上电后,系统默认使用的主系统时钟MCLK和子系统时钟SMCLK是DCOCLK产生的1.1MHZ时钟,而辅助时钟ACLK则为内部VLOCLK产生的12KHZ时钟。

这一句到底正确还是错误?指导手册里有写着么?

 

忘记了

所以再看一下手册,竟然找不到端口寄存器的默认值(上电复位值),指导手册里只写了上电复位,没有写到底哪一位是0还是1。哪位告知一下在哪里能找到?不过Grace里可是有默认设置的。

懒得实验呀,我的Launchpad上连着东西,不想为这个实验。

MSP-EXP430FR5739倒是空着,不过也不想试了,MSP-EXP430FR5739的晶体端口功能好像是要专门设置的,非默认值。


  • 1. 端口寄存器的默认值在数据手册上都有明确标出来,拿MSP430F5系列的芯片来讲,在用户手册中的332页, Table 10-2  最后另一列就列出了各个端口默认值

    如下图所示。

    题外话,我也认为看数据手册是一个非常繁琐,而且很费时间的工作。但对一个设计者来说必不可少。我曾经见过一个公司研发老总评估一颗MCU,花了3个多月去看数据手册,结果他提的问题我基本都一下子回答不上来。但他们公司的产品做得比同行要稳定得多,现在已经是一家上市公司了。对MCU来讲,花时间读数据手册是非常必要的,一个公司往往只会用1-2种MCU的平台, 这是一劳永逸的工作。

     

  • 上电后,系统默认使用的主系统时钟MCLK和子系统时钟SMCLK是DCOCLK产生的1.1MHZ时钟,而辅助时钟ACLK则为内部VLOCLK产生的12KHZ时钟。

    是对的!

    DCOCLK产生的1.1MHZ时钟是肯定的。

    ACLK默认情况下是由外部的32.768K晶振提供,但是如果没有接外部手表晶振的话,会自动切到VLOCLK上去

  • 我是我看的G2系列的手册,好像没找到,但是找起来可能又要翻一遍,所以直接问问了

  • 想起来我以前的晶体振荡问题,以前的帖子怎么搜索呀,看自己发的帖子怎么找呀?老早以前好像说搜索功能好像还好使,现在不知道怎么回事,只能显示几个