• LP-MSPM0G3507: 從APP1 0x0位置跳轉到APP2位置後能否更新原本APP1的位置的flash數據

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G3507

    您好

    目前有個問題, 如果我有兩個application, 透過uniflash 將 APP1燒錄在 0x00000000的位置 APP2在0x00015000~0x00017FFF,

    請問開機後啟動APP1後 立即跳轉到APP2. 並嘗試使用flashctl API 寫入資料到0x00000000~0x00014000範圍 再透過API做讀取驗證會報錯…

  • LP-MSPM0G3507: Issues with MSPM0G3507: Fixed 2ns Offset in Dual ADC Synch Sampling @1MHz & Hanging in Infinite Loop at -O2

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    mspm0g3507 my problem.docxadc12_simultaneous_problem_file.zipHello TI Community Experts and Engineers,

     

    I'm developing an application using the MSPM0G3507 MCU and encountered two distinct…

  • CCS20.2,能不能把工程整合。

    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    初学者,用的MSPM0G3507,工具用的CCS20.2,目前有个疑问,在不同的工程下实现不同的功能,但如果想把不同的功能组合到一个工程里以方便调用,请问该如何处理?因为配置用的图像化工具,而不是像keil那样的纯代码进行初始化配置,代码可以直接复制文件,然后添加文件路径就能用了。但这个要怎么处理?难不成我需要在一个工程里面重新把那些初始化配置选项重新选择一遍?我觉得设计者肯定考虑过这个问题。但我目前不知道怎么解决…

  • LP-MSPM0G3507: out_of_box_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang工程生成可执行文件与烧录

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    官网下载了out_of_box_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang样例工程,编译后debug文件夹没有可执行文件。

    请问mspm0的可执行文件后缀是什么?还需要什么操作来生成? 成功生成之后通过怎么方式可以下载到评估板上?

  • MSP430FR2355: 如何用CCS烧录Hex代码,回读程序的版本号

    Part Number: MSP430FR2355

    请问如何在CCS烧录程序后, 回读程序的版本号?

  • LP-MSPM0G3507: MSPM0G3507

    Part Number: LP-MSPM0G3507

    使用iar 进行低功仿真后,再次使用无法下载,提示

    TI XDS Driver

    Fatal error: Failed to connect to the XDS emulator (connect CPU)...
    (Error -614 @ 0x0)
    The target indicates there is an error condition from a previous SWD
    request. Clear the error the condition…
  • NOMAIN区域被擦除无法使用了如何解决?

    Part Number: MSPM0G1107

    当前需要保存一定的数据,保存在NOMAIN后发现设备无法正常开机了,也无法使用I2c去重新烧录设备了,如何解决这个问题?

  • LP-MSPM0G3507: 无法正常DEBUG,无法下载程序

    Part Number: LP-MSPM0G3507

    使用配套USB数据线连接开发板后,DEBUG遇到如图片所示的问题:

    我已经尝试过在xds110的目录下使用过xdsdfu的命令,发现没有扫描到设备,但是我的设备管理器是有出现的,而且在CCSTheia也是可以识别到开发板。

  • LP-MSPM0G3507: LP-MSPM0G3507

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    请问,有MSPM0G3507 LaunchPad 的设计文件吗,可以邮件 1351420795@qq.com 发我一份吗谢谢!!!

  • LP-MSPM0G3507: 无法下载烧录

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    在ccs中无法将代码下载烧录在mspm0g3507 但是可以在另一块mspm0g3507中下载运行,请问是芯片锁住了吗

  • LP-MSPM0G3507: Help!!!

    Part Number: LP-MSPM0G3507

      无法调试和烧录程序

  • LP-MSPM0G3507: Secondary Bootloader

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    Hi Team,

    在客制化BSL的烧录debug过程中出现了。Error connecting to the target: (Error -6305) PRSC module failed to write to a router register. (Emulation package 12.7.0.00130)

    有什么办法可以恢复吗?在UniFlash,CCS…

  • LP-MSPM0G3507: 无法烧录代码,BSL也无法烧录

    Part Number: LP-MSPM0G3507

    无法烧录 代码至LP-MSPM0G3507,BSL也无法烧录

  • LP-MSPM0G3507例程的I2C异常:I2C_STATUS_ARB_LOST

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, TMP117,

    目前使用TI-DRIVER库,使用例程使用I2C

    1. 但是发现他例程使用的是TMP117传感器,但是看MSPM0G3507的user guide使用的TMP6131,是否例程中的无法使用?

    2.例程运行后uart显示i2c异常如下图,I2C_STATUS_ARB_LOST的原因是什么?

    3. I2C波形异常:去量PB2(SCL)和PB3…

  • mspm0g3507

    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    如果我在sysconfig里设置了一个ADC验证OK了,我想导入到另一个项目,如何把我验证成功的ADC的sysconfig移植到另一个GCC项目

  • LP-MSPM0G3507: LP-MSPM0G3507 -PA14 PIN 无法配置ADC_12通道作为ADC采样

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    Hi ti team,

    使用LP-MSPM0G3507 ADC采样测试时,发现MSPM0G3507 PA14 PIN 无法配置ADC_12通道作为ADC采样,其他通道都可以,请问这是什么原因?

  • 如何include我新建的.h文件

    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    我用的 Code Composer Studio 12.3.0

    我新建了一个 LCD.h文件

    但是,我在main.c里输入 #include "LCD.h"  编译报错

    #10010 errors encountered during linking; "gpio_input_capture_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.out" not built 

  • LP-MSPM0G3507: MSPM0G3507下载UART相关例程后,无法与电脑正常通信

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    Hi TI teams,

    我所用的是MSPM0G3507 launchPad, 下载的例程如下图:

    这里面好几个我都试过了,都没能成功通信。

    我用的是ttl线与电脑连接,接了TXD RXD GND 和5V线。

    用的是串口助手配置如下图:

    我想确认我的哪一步是不是出了问题导致我没能成功通信。

    另外,我会试着调查其他原因:例如换pin脚,换成UART1,等等…

  • LP-MSPM0G3507: 无法进入捕获中断

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

    我在用LP-MSPM0G3507作开发,其中的一个捕获中断一直无法进去。调了半天也调不对。

    我会把中断的配置和给他信号的pin脚的代码贴在下面,以及板子上的pin脚连接。

    Initial power:

    Incapture config: 14900000=(150-1)*100k,应该算的是对的

    初始化:

    pin:

    给他的信号是在systick中断里给的…