我之前用TM4C1233G6PGE的程序移植到TM4C129DNCZAD,就是将时钟从80M 改成120M 。TM4C129DNCZAD程序总是提示 设备无法设备,是USB - CDC 虚拟串口程序,TM4C129DNCZAD需要设置USB 时钟吗?TM4C1233G6PGE程序是没有指定的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我之前用TM4C1233G6PGE的程序移植到TM4C129DNCZAD,就是将时钟从80M 改成120M 。TM4C129DNCZAD程序总是提示 设备无法设备,是USB - CDC 虚拟串口程序,TM4C129DNCZAD需要设置USB 时钟吗?TM4C1233G6PGE程序是没有指定的。
您好,
请查看此寄存器的配置
芯片应该工作在device only模式。
CDC与DFU只是不同的USB class, 区别在于USB 设备描述符。
若DFU功能可以工作,硬件配置是OK的。
TM4C129DNCZAD程序总是提示 设备无法设备
当插入PC时,是PC端提示 未知的USB设备吗?
请在您另一个帖子中(+) TM4C129DNCZAD: usb-cdc 通讯 - 其他微控制器论坛 - 其他微控制器 - E2E 设计支持查看后续回复。