Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243
问题,我无法通过TI CCS20.2编译器对ti官方的工业库软件demo中的代码进行正常编译。工业库名称与版本:ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_08
我在使用TI CCS20.2编译器对 AM2434芯片的 ti软件库中的demo example 进行编译时,以便使用LP-AM243开发板进行软件库的example进行测试。
当我把Ti 的工业库软件中的example进行编译的时候,我发现,ti的CCS 20.2报了很多编译的错误。
我的库软件路径如下:
Ti_Library\Industrial Protocol\ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_08\examples\industrial_comms\profinet_device_demo
编译的是profinet——demo的例子,然后,报错的错误如下:


我问一下,为什么,用ti的ccs20.2编译器编译官方的demo会发生这些奇怪的错误??我是不是编译器用的不正确?还有,我根据编译的错误报告,我也重新安装了system config这个软件。版本号如下:

我的ccs20.2 也在preference中的system config进行了刷新,TI ccs20.2也已经识别出来了,如下图,

我问一下,我该如何安装Ti CCS20.2,或者是哪个版本的CCS才可以正常运行,并且编译这个软件库中的demo??
还有我发现,我用Ti CCS20.2编译该软件库中的其他demo,包括该工业软件库中的MCU-SDK中的demo也是报错误。
下面是我的计算机软件配置环境,我是按照
进行安装与配置的。
我安装python 3.19,和OpenSSL,按照 dev.ti.com/.../node
但是,在这个连接中,我的python没有正确执行
C:\> python -m pip install -r requirements.txt --proxy={your proxy server web-link and port}
因为,我报错了。我没有代理服务器,和端口,所以,我执行的是:
C:\> python -m pip install -r requirements.txt --proxy=
然后,我报错误了。
错误如下:
我的python版本是最新版本的,版本号:
我也安装OpenSSL了,是Light版本,是默认的安装的目录,下面是我的环境变量配置
以上是我的Ti CCS 20.2安装的系统环境,以及配置。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------