This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TM4C对ov7620摄像头数据的直接读取



大家好!刚刚接触到摄像头这一块,当我用ccs5.4定义一个640*480的uchar型大数组时,编译一定不会通过。 不过我不能把数组定义为常量,因为摄像头数据需要实时读取,更新与分析,需要在内存里。这种情况应该如何解决? 谢谢大家!
  • 640*480=300kb,这么大的RAM,没听说哪个芯片有,肯定是不可能的。

  • 你好!我现在打算读一个点跳过几个点 ,最后读一个小一点的数组,现在编译可以通过了。

    不过摄像头的总线时钟是6.75MHz,现在不知道TM4C123G 的时钟能不能满足捕获到 单个像素中断 的速度

    一般来说,这么快的摄像头需要多少的晶振呢?

    谢谢!

  • TM4C123G的最大主频率时钟为80MHZ,最小定时器捕获为3.518us,你看看你的单个像素中断的时间是多少了,当然你也可以用外部中断。但是频繁的进去外部中断,肯定不可以进行其他操作了。所以还是你的思路有问题,可以参考下别人是如何读摄像头数据的,摄像头这块,我也没做过。