This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C的DMA配置



大家好!我现在用板子试图读取摄像头的数据到内存或者uart,不过数据手册说的不是很清楚,不知道应该如何设置。

我的理解是,

1.先用GPIO外部中断检测摄像头中断信号,中断程序里打开DMA标志位 触发DMA?

2.根据输入输出外设来确定通道的序号,比如因为用GPIOA输入,所以设置通道4?

3.不同的传输模式都相当于用基本模式的多次组合?

4.在设置地址时,内存变量是用指针,端口就是直接用硬件地址吗?

不知道哪些地方想错了,也没有例程,在弄出来之前也看不到现象不好调试,希望哪位做过的解答一下谢谢!

  • 照你上一个帖子说,想要读取一个像素的中断,即使可以读到,那么频繁的进去中断,主函数的其他操作还要不要啦。至于具体的操作,可以参考UART DMA的例程,这个tiva ware开发包中就有的。