内核: linux 3.14
cpu: 335x
sd卡可以在uboot使用,在以前3.2的内核也可以使用.
但是内核升级到3.14后, 在uboot也可以使用,在linux 掉电(拔掉电源)后启动也可以使用, 但linux启动后, reboot后重新启动linux则无法识别SD卡,
内核会报, error -110 whilst initialising SD card
在内核启动完成,重新插拔SD卡是可以识别.
跟踪代码发现是超时.
其次pmic是硬件控制,软件无法对sd卡部分直接掉电复位.