Hi,
我们在通过树莓派烧录MSPM0G1518芯片的过程中,提示如下报错
检查过外围供电和时钟是正常的~这块板子之前成功烧录过,问题是出现在反复重刷的过程,麻烦帮忙看下
多谢~
BR,
He Liren
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
我以前从未听说过通过PI-PICO进行SWD编程。你能试着通过CCS连接设备吗?我想知道设备在第一次闪烁后是否被锁定了。您的应用程序是否修改了NONMAIN内存?
其实这和其他编程一样,只不过是通过树莓派来实现的。怎么用CCS连接?我们之前没用过。
另外我们应该没有修改过NONMAIN内存,是通过flash write_bank这种方式来programming的
您可以参考本文档了解如何对NONMAIN进行编程。至于Rasperry Pi和CCS,我们目前不支持它,所以我无法提供太多信息。
1033.MSPM0 Nonmain Application Note_draft.pdf