This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570用FreeRTOS任务后 IO口中断失效

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

嗨!你好,我在TMS570ls3137的板子上面跑了用官方代码生成器生成的FreeRTOS系统后发现我之前配置的IO口中断就会失效。

  通过调试后发现只要在系统中启用任务,哪怕这个任务什么都没有做,仅仅是while(1);IO口中断就会失效,进不去io中断,但是如果

屏蔽了所有的任务我的IO口中断就能进去。notification中。  谢谢!!!

  • 应该是中断优先级设置的问题,据说:

    FREERTOS中的优先级数值设定的参数是configMAX_SYSCALL_INTERUPT_PRORITY。默认值是5,所以要想在中断中使用操作系统函数需要将中断的优先级设置的大于等于5.

  • 你好,请问你说的这个宏在哪个文件里可以找到呢,我找了一下找不到你说的这个宏呀?谢谢!

  • 配置参量(位于FreeRTOSConfig.h)

    configUSE_PREEMPTION

    设置为1,使用抢先式内核;设置为0,为合作轮转内核。

     

    configUSE_IDLE_HOOK

    设置为1, 使用空闲钩子;设置为0,不使用空闲钩子,。

     

    configUSE_TICK_HOOK

    如果希望使用时间片钩子, 就设置为1,设置为0,不使用

     

    configCPU_CLOCK_HZ

    内部处理器执行的频率。这个值需要正确配置外围定时器。

     

    configTICK_RATE_HZ

    The frequency of the RTOS tick interrupt.

    RTOS时间片中断的频率。

    时间片中断用来测量时间。因此更高时间片频率意味着时间测量可以有更高分辨率,同时意味着内核占用更多的CPU(效率很低)。演示程序都使用了1000Hz的时间片频率。这是为了测试内核,通常需要更高的频率。

    多个任务共有同一优先级。通过切换任务,在每一个RTOS时间片内,内核将在同一优先级的任务间分配处理器时间。高时间片频率意味着将减少给予每个任务的时间份额。

     

    configMAX_PRIORITIES

    应用程序任务中可用优先级 的数目. 

    任何数量的任务,都可以分配同一优先级。 任务单独分配优先级。参考configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES。 内核分配的每个可用的优先级都消耗RAM,因此这个值不应该设置为高于实际应用程序中需要的。

     

    configMINIMAL_STACK_SIZE

    空闲任务使用的堆栈大小。通常这个值不用少于 FreeRTOSConfig.h file中演示程序提供的。

     

    configTOTAL_HEAP_SIZE

    内核总共可用的RAM数量。如果程序中利用例子中内存分配方案(FreeRTOS 源代码提供的),这个值仅仅适用这些。参考内存管理 部分获得更过细节.

     

    configMAX_TASK_NAME_LEN

    当创建一个任务,能够给予描述任务名称的最大容许长度。这个长度指定符号数目,包括NULL终止字节。

     

    configUSE_TRACE_FACILITY

    设置为1,使用可视化追踪功能。设置为0,就不使用。如果使用可视化追踪,必须提供追踪缓冲区。

     

    configUSE_16_BIT_TICKS

    时间片(内核开始执行后,时间片中断的次数)来测量时间。时间片计数器定义为可用的portTickType.类型。

    定义configUSE_16_BIT_TICKS为1,将使portTickType定义为16位无符号类型。定义为0,将是32位无符号类型。 使用16位类型,将使在16位或8位单片机大幅度提高性能。但是,这样限制了最大指定可用时间周期(65535时间片)。然而,假定时间片频率为250Hz,一个任务在16位上,最大延时或中断时间位262秒,而32位为17179869秒。

    configIDLE_SHOULD_YIELD

    这个参数控制任务与空闲任务优先级相同时的行为。仅仅有以下影响:

    1. 使用优先级调度
    2. 用户程序创建的任务,运行在空闲任务一样的优先级

    任务在时间片轮转中,使用同一优先级。假定没有更高优先级的任务,这样每一个任务,在空闲优先级下,将被分配相同数量的处理时间。如果,他们的优先级高于空闲任务的优先级,那么这种情况更是如此。 当任务处于空闲优先级下的行为,会有稍许不同。当configIDLE_SHOULD_YIELD设置为1时,当其他在空闲优先级的任务准备运行时,空闲任务将立刻让出CPU。当程序的任务调度可用时,要确保空闲任务能够执行的最少时间以上。这个行为,产生了不好的影响(根据应用程序的需要),如下描述:

    上述图表表明,四个在空闲优先级的任务执行模型。任务A, B,和C,是应用程序任务。任务 I是空闲任务。上下文切换在T0, T1....T6规律的周期间发生。当空闲任务执行时,任务A准备执行,但是空闲任务已经占去了当前时间片的部分时间。结果是,任务I 和任务A共同分享一个时间片。任务B 和任务C比任务A获得更多的执行时间。

    这些可以通过如下避免:

    1. 如果合适,可以使用空闲钩子代替在空闲优先级的分开任务。创建程序任务的优先级高于空闲优先级。
    2. 设置configIDLE_SHOULD_YIELD为1

    设置configIDLE_SHOULD_YIELD为1,将阻止空闲任务让出执行时间直到它的时间片用完。这就确保了所有在空闲优先级的任务分配了相同数量的执行时间。这是以分配给空闲任务更高比例的执行时间为代价。

    configUSE_MUTEXES

    设置为1,将使用互斥功能;设置为0,将不使用。读者应该明白FreeRTOS.org 功能中互斥型和二进制型信号量之间的不同。

     

    configUSE_RECURSIVE_MUTEXES

    设置为1,将使用递归互斥功能;设置为0,将不使用。

     

    configUSE_COUNTING_SEMAPHORES

    设置为1,将使用计数器型信号量功能;设置为0,将不使用。

     

    configUSE_ALTERNATIVE_API

    设置为1,将包含替代队列函数;设置为0,将不包含。替代API在queue.h头文件中有详细的描述。

     

    configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW

    The 堆栈溢出检测 这页中有详细的细节描述。

     

    configQUEUE_REGISTRY_SIZE

    队列记录有两个功能,都这涉及到内核相关的调试:

     

    1. 允许一个队列相关的名称,可以在GUI调试中容易定义。
    2. 包含了调试器所需的信息,来定位每个记录的队列和信号量。

    队列记录除了进行内核相关的调试外,没有什么目的。 configQUEUE_REGISTRY_SIZE定义了可以记录的队列和信号量的最大数目。这些仅能够在使用内核相关调试时需要记录的。查看API中vQueueAddToRegistry() 和vQueueUnregisterQueue()参考文档,获得更多信息。

    configUSE_CO_ROUTINES

    设置为1,将使用(协同例程)合作轮转式程序;设置为0,将不使用。当使用时,必须把Croutine.c包含进去项目中。

     

    configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES

    合作式应用程序中可用的优先级数目。 任何合作式程序可使用同一优先级。任务分别设置优先级——参考configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES.


    Cortex M3 使用着请注意部分结尾特别说明的地方。

     

     

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY应该设置为最低优先级。

    注意如下讨论中,以"FromISR" 结尾的API函数仅能够在中断服务函数中调用。

    那些仅仅设置configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY的接口

    内核本身为 configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY设置优先级。调用API函数的中断,也必须以这个优先级执行。没有调用API函数的中断,可以有更高的优先级,因此内核调动,他们执行从不延时(在他们硬件限制的范围内)。 那些在这两种情况下:

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY and configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY执行的接口。

    内核本身为configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY设置优先级。可以设置configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY为从调用FreeRTOS.org API 函数的中断设置更高的优先级。

    可以设置configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY高于 (一个很高优先级的水平)configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY来获得 中断全嵌套模式。没有调用API函数的中断可以在高于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 优先级下执行,因此是不会被内核执行延时。例如,假定一个微控制器,为8级中断优先级水平——0是最低优先级,7为最高(参考Cortex M3用户在这部分的结尾特别注意的地方)。如下图片,描述了在每一个优先级下什么可以和什么不可以,两个常量被设置为4和0。


    中断优先级配置例子

    这些参数配置允许很灵活的中断处理:

    • 中断处理的任务,像系统里其他任务一样,书写和分配优先级。这些任务都是被一个中断激活。ISR本身编写的应该尽可能的短小——仅仅为了唤醒更高优先级的任务而占用RAM。ISR返回,直接进入要唤醒的任务——因此中断处理是及时的好像所有是中断本身做的一样。这样的好处是:执行处理的任务时,所有的中断都允许。

      执行 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的接口提供更多——在内核中断和configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 之间允许全嵌套模式嵌套和程序调用API函数。中断优先级在configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY执行从不延时。

       

    • 运行在高于系统调用最大优先级的ISR,从不会被内核本身屏蔽,所以他们的响应性不被内核功能所影响。对于那些需要瞬间高精度的中断来说是个好方法——例如:执行发动机换向的中断。然而,这样的ISR不能够使用FreeRTOS.org API函数

    为了利用这个方案,应用程序必须遵守如下原则:任何使用FreeRTOS.org API的中断必须设置为同一优先级,像内核(configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY配置的一样),或者处于或低于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY(为了接口包含了这个功能)。

    Cortex M3 用和特别要注意的地方: 记住,Cortex M3 核心数值上使用低优先级来代替高优先级的中断(这样看起来反常规和容易忘记)。如果希望分配够中断一个低优先级,不要分配为0优先级(或其他低数值),因为这样实际上在系统中这个中断为最高优先级——如果设置优先级在configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY可能使系统崩溃。 在Cortex M3核心 最低优先级实际上是255——然而不同于 Cortex M3 卖主说明的不同数目的优先级位和支持库函数(期待优先级使用不同方法指定)。例如在STM32 ,在ST驱动库中能够指定的最低优先级是15——最高优先级可以指定为0。

     

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY and configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY一般适用于Cortex-M3, PIC24, dsPIC and PIC32 接口。 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY一般PIC32和Cortex M3 接口中可用。其他接口将很快更新。

  • 配置参量(位于FreeRTOSConfig.h)

    configUSE_PREEMPTION

    设置为1,使用抢先式内核;设置为0,为合作轮转内核。

    configUSE_IDLE_HOOK

    设置为1, 使用空闲钩子;设置为0,不使用空闲钩子,。

    configUSE_TICK_HOOK

    如果希望使用时间片钩子, 就设置为1,设置为0,不使用

    configCPU_CLOCK_HZ

    内部处理器执行的频率。这个值需要正确配置外围定时器。

    configTICK_RATE_HZ

    The frequency of the RTOS tick interrupt.

    RTOS时间片中断的频率。

    时间片中断用来测量时间。因此更高时间片频率意味着时间测量可以有更高分辨率,同时意味着内核占用更多的CPU(效率很低)。演示程序都使用了1000Hz的时间片频率。这是为了测试内核,通常需要更高的频率。

    多个任务共有同一优先级。通过切换任务,在每一个RTOS时间片内,内核将在同一优先级的任务间分配处理器时间。高时间片频率意味着将减少给予每个任务的时间份额。

    configMAX_PRIORITIES

    应用程序任务中可用优先级 的数目.

    任何数量的任务,都可以分配同一优先级。 任务单独分配优先级。参考configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES。 内核分配的每个可用的优先级都消耗RAM,因此这个值不应该设置为高于实际应用程序中需要的。

    configMINIMAL_STACK_SIZE

    空闲任务使用的堆栈大小。通常这个值不用少于 FreeRTOSConfig.h file中演示程序提供的。

    configTOTAL_HEAP_SIZE

    内核总共可用的RAM数量。如果程序中利用例子中内存分配方案(FreeRTOS 源代码提供的),这个值仅仅适用这些。参考内存管理 部分获得更过细节.

    configMAX_TASK_NAME_LEN

    当创建一个任务,能够给予描述任务名称的最大容许长度。这个长度指定符号数目,包括NULL终止字节。

    configUSE_TRACE_FACILITY

    设置为1,使用可视化追踪功能。设置为0,就不使用。如果使用可视化追踪,必须提供追踪缓冲区。

    configUSE_16_BIT_TICKS

    时间片(内核开始执行后,时间片中断的次数)来测量时间。时间片计数器定义为可用的portTickType.类型。

    定义configUSE_16_BIT_TICKS为1,将使portTickType定义为16位无符号类型。定义为0,将是32位无符号类型。 使用16位类型,将使在16位或8位单片机大幅度提高性能。但是,这样限制了最大指定可用时间周期(65535时间片)。然而,假定时间片频率为250Hz,一个任务在16位上,最大延时或中断时间位262秒,而32位为17179869秒。

    configIDLE_SHOULD_YIELD

    这个参数控制任务与空闲任务优先级相同时的行为。仅仅有以下影响:

    使用优先级调度
    用户程序创建的任务,运行在空闲任务一样的优先级
    任务在时间片轮转中,使用同一优先级。假定没有更高优先级的任务,这样每一个任务,在空闲优先级下,将被分配相同数量的处理时间。如果,他们的优先级高于空闲任务的优先级,那么这种情况更是如此。 当任务处于空闲优先级下的行为,会有稍许不同。当configIDLE_SHOULD_YIELD设置为1时,当其他在空闲优先级的任务准备运行时,空闲任务将立刻让出CPU。当程序的任务调度可用时,要确保空闲任务能够执行的最少时间以上。这个行为,产生了不好的影响(根据应用程序的需要),如下描述:


    上述图表表明,四个在空闲优先级的任务执行模型。任务A, B,和C,是应用程序任务。任务 I是空闲任务。上下文切换在T0, T1....T6规律的周期间发生。当空闲任务执行时,任务A准备执行,但是空闲任务已经占去了当前时间片的部分时间。结果是,任务I 和任务A共同分享一个时间片。任务B 和任务C比任务A获得更多的执行时间。

    这些可以通过如下避免:

    如果合适,可以使用空闲钩子代替在空闲优先级的分开任务。创建程序任务的优先级高于空闲优先级。
    设置configIDLE_SHOULD_YIELD为1
    设置configIDLE_SHOULD_YIELD为1,将阻止空闲任务让出执行时间直到它的时间片用完。这就确保了所有在空闲优先级的任务分配了相同数量的执行时间。这是以分配给空闲任务更高比例的执行时间为代价。

    configUSE_MUTEXES

    设置为1,将使用互斥功能;设置为0,将不使用。读者应该明白FreeRTOS.org 功能中互斥型和二进制型信号量之间的不同。

    configUSE_RECURSIVE_MUTEXES

    设置为1,将使用递归互斥功能;设置为0,将不使用。

    configUSE_COUNTING_SEMAPHORES

    设置为1,将使用计数器型信号量功能;设置为0,将不使用。

    configUSE_ALTERNATIVE_API

    设置为1,将包含替代队列函数;设置为0,将不包含。替代API在queue.h头文件中有详细的描述。

    configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW

    The 堆栈溢出检测 这页中有详细的细节描述。

    configQUEUE_REGISTRY_SIZE

    队列记录有两个功能,都这涉及到内核相关的调试:

    允许一个队列相关的名称,可以在GUI调试中容易定义。
    包含了调试器所需的信息,来定位每个记录的队列和信号量。
    队列记录除了进行内核相关的调试外,没有什么目的。 configQUEUE_REGISTRY_SIZE定义了可以记录的队列和信号量的最大数目。这些仅能够在使用内核相关调试时需要记录的。查看API中vQueueAddToRegistry() 和vQueueUnregisterQueue()参考文档,获得更多信息。

    configUSE_CO_ROUTINES

    设置为1,将使用(协同例程)合作轮转式程序;设置为0,将不使用。当使用时,必须把Croutine.c包含进去项目中。

    configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES

    合作式应用程序中可用的优先级数目。 任何合作式程序可使用同一优先级。任务分别设置优先级——参考configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES.

    Cortex M3 使用着请注意部分结尾特别说明的地方。

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY应该设置为最低优先级。

    注意如下讨论中,以"FromISR" 结尾的API函数仅能够在中断服务函数中调用。

    那些仅仅设置configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY的接口

    内核本身为 configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY设置优先级。调用API函数的中断,也必须以这个优先级执行。没有调用API函数的中断,可以有更高的优先级,因此内核调动,他们执行从不延时(在他们硬件限制的范围内)。 那些在这两种情况下:

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY and configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY执行的接口。

    内核本身为configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY设置优先级。可以设置configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY为从调用FreeRTOS.org API 函数的中断设置更高的优先级。

    可以设置configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY高于 (一个很高优先级的水平)configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY来获得 中断全嵌套模式。没有调用API函数的中断可以在高于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 优先级下执行,因此是不会被内核执行延时。例如,假定一个微控制器,为8级中断优先级水平——0是最低优先级,7为最高(参考Cortex M3用户在这部分的结尾特别注意的地方)。如下图片,描述了在每一个优先级下什么可以和什么不可以,两个常量被设置为4和0。


    中断优先级配置例子
    这些参数配置允许很灵活的中断处理:

    中断处理的任务,像系统里其他任务一样,书写和分配优先级。这些任务都是被一个中断激活。ISR本身编写的应该尽可能的短小——仅仅为了唤醒更高优先级的任务而占用RAM。ISR返回,直接进入要唤醒的任务——因此中断处理是及时的好像所有是中断本身做的一样。这样的好处是:执行处理的任务时,所有的中断都允许。
    执行 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的接口提供更多——在内核中断和configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 之间允许全嵌套模式嵌套和程序调用API函数。中断优先级在configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY执行从不延时。

    运行在高于系统调用最大优先级的ISR,从不会被内核本身屏蔽,所以他们的响应性不被内核功能所影响。对于那些需要瞬间高精度的中断来说是个好方法——例如:执行发动机换向的中断。然而,这样的ISR不能够使用FreeRTOS.org API函数
    为了利用这个方案,应用程序必须遵守如下原则:任何使用FreeRTOS.org API的中断必须设置为同一优先级,像内核(configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY配置的一样),或者处于或低于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY(为了接口包含了这个功能)。

    Cortex M3 用和特别要注意的地方: 记住,Cortex M3 核心数值上使用低优先级来代替高优先级的中断(这样看起来反常规和容易忘记)。如果希望分配够中断一个低优先级,不要分配为0优先级(或其他低数值),因为这样实际上在系统中这个中断为最高优先级——如果设置优先级在configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY可能使系统崩溃。 在Cortex M3核心 最低优先级实际上是255——然而不同于 Cortex M3 卖主说明的不同数目的优先级位和支持库函数(期待优先级使用不同方法指定)。例如在STM32 ,在ST驱动库中能够指定的最低优先级是15——最高优先级可以指定为0。

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY and configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY

    configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY一般适用于Cortex-M3, PIC24, dsPIC and PIC32 接口。 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY一般PIC32和Cortex M3 接口中可用。其他接口将很快更新。