自己画了一块TM4C1294NCPDT的开发板,用的IAR开发环境和J-LINK的SWD下载,目前enet-lwip已经调通,要往其他的IO口发送高或者低电平,发现没有效
果,同样的程序下载到官方的开发板上,可以正常控制IO口的输出,请问下这个和硬件上的哪些器件会有关系呢?我用的无源晶振,官方的是有源晶振,程序的底层
用的是官方的历程。
写函数:ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTP_BASE,GPIO_PIN_2,1);
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自己画了一块TM4C1294NCPDT的开发板,用的IAR开发环境和J-LINK的SWD下载,目前enet-lwip已经调通,要往其他的IO口发送高或者低电平,发现没有效
果,同样的程序下载到官方的开发板上,可以正常控制IO口的输出,请问下这个和硬件上的哪些器件会有关系呢?我用的无源晶振,官方的是有源晶振,程序的底层
用的是官方的历程。
写函数:ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTP_BASE,GPIO_PIN_2,1);
在我自己的板上不能点亮LED灯,下载到官方的开发板上可以正常点亮,所以觉得可能是硬件哪里出问题了。
Bin Zhou6 说:那么按照我们以前芯片一般的操作,应该是这个样子的复制代码
- GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 1);//点亮LED
可是,在TM4C中不是这个样子的,这样子是不会点亮LED的,应该是这个样子复制代码
- GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
不会这样写,具体看我们库里的函数说明注意:第三个参数和第二个参数相同的时候,才会把该IO输出高电平。输出低电平的话,直接写0就可以了,应该是下面这个样子
- GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
原来是这样子。
Table 10-1. GPIO Pins With Special Considerations
Default Reset GPIOAFSEL GPIODEN GPIOPDR GPIOPUR GPIOPCTL GPIOCR
State
GPIO Pins
PC[3:0] JTAG/SWD 1 1 0 1 0x1 0
PD[7] GPIOa 0 0 0 0 0x0 0
PE[7] GPIOa 0 0 0 0 0x0 0
a. This pin is configured as a GPIO by default but is locked and can only be reprogrammed by unlocking the
pin in the GPIOLOCK register and uncommitting it by setting the GPIOCR register.